This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

你好,我想一个移动电源,想问一下实现一些功能需要用什么芯片!

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

1.我要一个充电管理ic,对我的电芯充电并且保护‘!

2.输出的时候我要一个升压稳压的芯片,给移动设备充电!

3.我还需要一个led的电量检测的芯片,分为四个led灯就可以!

4.另外我想接一个led灯,可以自己手动开关, 当小电灯!

另外,本人是一个小白,对这方面还不太熟悉,有什么不对的或者需要改进的可以直接提出来!这个东西只是一个样品,希望不要太复杂!因为毕竟还是自给自足并非用在工程商的!

谢谢!

  • 推荐使用bq24195+MSP430. 充电和升压由bq24195实现,电量显示用430实现。如果要求电量精确的话可以考虑加单独的电量计,如bq27541-v200或者bq27441.

  • 您好。我也喜欢在电源网上看一些技术的帖子跟志同道合的朋友们做一些技术的分享。我这边专业做贴片电感的。在深圳有80多号人的的人工车间和一个全自动生产车间。河南内地也有自己的生产基地。所以做出来的电感 价格 质量 和效率都非常有优势。您那边要不要考虑一下 做下我们的兼职。不影响您的正常工作。 您现在工厂还是需要的这一块的 做起来方便。你也可以不用出面 有意向的话可以联系手机18565683883 QQ:350213752 钟先生