This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI TPS23754 电源问题咨询

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请教大神:

   最近在做一款大功率无线AP,POE电源使用的是TPS23754 模块电源,由于这个电源是之前别的工程师做的,现在在使用过程中出现了很多问题,如下:

1.加负载开关机几次后,POE电源无输出电压。

2.加负载上电后输入端无48V稳定电压输入,用示波器测量发现POE尽管处于一个握手检测状态。

我也在网上看了下原理图设计跟原厂的参考设计没有太大的出入,由于本人对电源也不是很了解,现在附上原理图,还请大神帮忙。

POE_ISO-30W_V1.0T_20130606.pdf
  • 变压器副边有两个绕组,但是两个绕组的接法不对啊

    请参考tps23754 EVM中schematic

  • HI 大神:

       如果我的变压器绕组不对,是否我的所有模块都没有输出呢???现在的问题是我加负载,有部分模块无论怎么通断电都是OK的,另有部分模块上电后无输出电压,并且用手去摸IC感觉非常烫,是否还有其他原因导致。

       如果是变压器绕组问题,能否告知正确的做法,谢谢!!!