12年开始真正的做设计,之前都是做PCB LAYOUT,我们公司是做LED光电照明的,由于小公司不像大公司分的那么清楚,分工明细。我们公司就是一个人从原理图到PCB画板子,再到调试移交文件,所有的东西都自己做。当然有领导在旁边可以问问。第一次开始,做的是个小驱动, 就是用NCL30160,输入24V要求输出要480mA,图暂时在公司,改天再上传吧。后来发现在调试的时候有吱吱的声音,开始认为是电容,因为用瓷片电容的,于是换了钽电容,传说中的最贵的家伙,当时是在淘宝买的,结果还是叫,于是就找FEA,来了个顺络的专家,人家一看我的电容,说你的钽电容是假的,那个杠杠的颜色应该是泛黄色,而我的是红色,好吧,我忍了。声音还是没有解决,说是电感,PI型的滤波电感那里叫,于是请电感专家来解决,从工字电感变成了粉末电感,从插件的到贴片的,所有的方法都试过了,还是叫,这个问题一直困扰了很长时间,有人说用胶粘住,有些人说用屏蔽,后来的后来,稀里糊涂的,用了LM3466,后来又改了电容和滤波电感就不叫了,这是个神奇的国度。。。后来公司一直用LM3466做方案。虽然很贵,没办法。。。