This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

为什么BQ24195L的REG08 BIT3 总是置1



你好

我现在测试遇到两个问题

1. 当VBUS 接5v USB charger port时,电池电压开路测量是3.3v左右,设置REG00设置0x36,同时disable watchdog,测量在充电允许前, VBUS实际电压是4.99v,当CEpin拉低允许给电池充电时,VBUS电压立刻跌到4.348v,此时读取reg08为0xac,reg09为0x10,有时候是0x80或者0x90, 我的输入电压小于我设置的input voltag limit芯片进入DPM工作状态,并且充电电流在300mA左右(ILIM pin外接169欧姆电阻),不能达到我设置的2A,请问这个是什么情况导致芯片工作DPM。不能达到我设置的2A是因为REG00[2:0]和REG02[7:2]哪个没问设置好?我的REG02是default 0x60

2. 当电池放电时,我将SYS和地短接,读取reg07 bit5 显示Q4仍然是连接的,请问如果sys短路,芯片如何硬件上起保护作用,我应如何测量?

  • 你好,

    1. REG08 bit3置1就是进入了DPM,根据你的设置和测量结果看应该是进入了VINDPM,由于charger的输入电流超过了USB port的电流能力将USB port的端口电压拉低,最终稳定在设定的VINDPM值附近。这时你的系统电流和输入电流都是多少呢?有没有换一个更大功率的USB port充电试试?

    2. 对于BQ24295L,将SYS短路会将BATFET Q4 latch off,只到重新插入adapter才能再次导通Q4,在测试时可以同时测量SYS和BAT端,若Q4关断,则BAT为电池电压,SYS为GND。

  • 您好

    1.我直接外接一个电源源,设置输出5V,电流5A输出,然后短路D+和D-,所以排除是VBUS供电不足的情况。当我换IPAD充电头,芯片无法识别是adapter port口时,vbus电压同样稳定在VINDPM附近,电流无法达到我设置的值。同样换了iphone的和市场的标准充电头,可以识别adapter port,也是同样情况,vbus电压下降和电流充电不高等情况。请问系统电流是SYSpin的输出电流吗?大概2mA的样子。在我设置reg00为0x36,reg02为0x60情况下,Vin 的电流也是我上面说的在700MA附近。

    2. adapter重新插入,是需要拔出去然后再插上吗?我是做了两个实验,第一,VBUS供电,BAT pin无电池,CEpin 拉低,此时SYS和BAT的电压都在4.2v附近,然后将SYS和GND短路,SYS和BAT pin都是0v,之后断路SYS和GND,SYS和BAT又恢复4.2v(在此期间我VBUS一直供电,没有重新插入)。第二,VBUS供电,BAT pin有电池,CEpin 拉低,此时SYS比BAT的实际电压高0.2v,然后将SYS和GND短路,发现电池发出响声,马上拿下短路线,SYS和BAT电压恢复之前,请问这个Q4似乎没有断开,而且是尝试读寄存器07bit5 Q4也是显示连接的。

  • 你好,

    VBUS端的电压主要是由输入电源,输入到VBUS的线上压降,以及VBUS的输入电流,也就是输入电源的输出电流决定。VINDPM或IINDPM都是通过减少充电电流的方式来减小VBUS的输入电流,不过VINDPM是稳定在设定的输入VBUS电压,IINDPM是稳定在设定的输入电流。在实验中charger已经进入了DPM来减少输入电源的输出电流,而输入电源没有被限流,那有没有可能是输入电源到VBUS的cable线过长呢?一个是测量输入cable上的阻抗大小,另一方面可以通过升高输入电源的电压,观测charger是否能退出DPM,进入正常的充电。

    由于Ipad和Iphone的充电器不是采用BC2.1的标准,而是apple自己的标准,所以charger识别的port类型为unknown,为100mA输入限流,当然你可以修改寄存器input current limit的值。

    关于sys端的short或overcurrent,在BQ24195Ldatasheet的29页有描述,sys短路或过流后,流过Q4的电流超过一定值后,Q4就会被关断,当sys的短路去掉后Q4也不会导通,只到VBUS重新插入。

    在第一个实验中,没有接电池时,充电使能,charger也会进入充电状态,对BAT端的寄生电容充电,所以charger的状态在Fast Charging 和 Charge Done之间变换,SYS和BAT的电压都是约为4.2V。当SYS被短路,由于没有电池,Q4上并没有大电流流过,Q4依然导通,SYS和BAT都为0V。

    在第二个实验中,接入电池后正常充电,若将SYS短路,电池会大电流放电,根据datasheet第6页Ibat discharging current 的参数,放电电流超过9A维持1s以上时就会关断Q4。所以在测试时最好用示波器观察Vsys,Vbat,Ibat的波形以确定是否满足了Q4的关断条件。

    REG07 bit5并不是显示Q4的开通状态,当其设为0时,Q4可以导通,也可以根据charge的工作情况自动关断;而设为1时,Q4被强制关断。

    谢谢。