This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【原创】TI MOSFET 晶体管器件



    最近德州仪器 (TI) 公司推出了一系列金属氧化物半导体场效应晶体管 MOSFET 器件. 目前电压等级 VDS 从最低 12V 到 100V. 大都采用新型高散热能力的小型封装, 包括 LGA 1.0 x 0.6mm,SO-8,SON2x2,SON3x3 Dual Cool,SON3x3,SON5x6 Dual Cool,SON5x6,TO-220,WLP1.7x2.3,WLP 1.0x1.0,WLP 1.0x1.5。 其中
 P 沟道 (PMOS) 开关是 P 通道增强型模式 MOSFET,为了满足电池供电系统的 3V 或者 5V 配电应用而进行了优化。
而 N 沟道的 NexFET 功率 MOSFET 技术可以为相同的阻抗提供二分之一的栅电荷,以便设计人员能够实现 90% 的供电效率并使频率加倍,是个性能相当不错的功率开关器件。
    此后, 开关电源等一些需要外部功率开关器件的设计, 也可以在 TI 一站式完成 BOM 采购.
    小外形尺寸无引线 (SON) 5mm × 6mm 塑料封装


    要获得更多信息请访问 http://www.ti.com.cn/mosfet