This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【原创】用LM3466解决设计多串 LED 应用的挑战

Other Parts Discussed in Thread: LM3466

       LM3466 集成电路可互相通信,确保恒定电流电源所强加的输入电流能够在各串之间进行平均分配。线性稳压器会吸收 LED 堆栈正向电压的任何差异。  
       不过,线性稳压器不是效率低下吗?答案是“有时是,但不常是。”线性电流调节器只在输入输出电压不匹配时效率低下,但如果两个电压很接近,它们实际就会非常高效。该系列包括 LM3466 在内中的所有产品都可正常工作,确保极高的效率。事实上,单个线性级的转换效率高于大多数基于开关稳压器的转换!  问题 2 — 故障保护如何?  尽管LED可靠性正在提高,但我们仍需要关注故障保护,确保在故障事件中系统的运行良好。我们所有基于线性稳压器的解决方案都包含开路及短路 LED 保护方案,可确保可靠安全的工作。每款器件的产品说明书都提供相关故障处理功能的完整信息。  问题 3 — 如果希望在不同串中提供不同电流怎么办?  只要各串的正向电压充分接近,以至于其不会通过过度功耗对线性稳压器产生应力,就可以。对于基于 LM3466 的系统,每款电路都使用编程电阻器来确定各串之间的比值。因此,电流不必像上面讨论的实例中那样全都相等。如果 LED 串的正向电压差别过大,就要使用开关稳压器。
  如果有多个两种不同类型LED的串,其需要不同的电流,这是否意味着不能使用 LM3466?可以用,但有一些局限性。例如电路支持一个 500mA 电流的高亮度白光 LED 串和五个每个需要 100mA 的红光 LED 串。


  在这种情况下,如果恒定电流电源提供 1A 电流,那么五个彩色串的每串电流就必须等于 100mA,五个串的电流总和就必须等于 500mA,与高功率白光串相等。
  LM3466 提供一种高效率、低噪声、低成本的便捷方法驱动各种多串 LED 配置。试试该器件,并告诉我它的性能有多好。