各位专家:
大家好!请帮忙解决一个问题.
我的板块中有应用到TPS2412PW做了一个双电源的冗余电路, 如下图:现在的情况是这样的,电路中有2个LED电源指示灯,但是,当我只接入一路电源时,2个LED电源指示灯都亮了(其中一颗亮一些,另外一颗暗一些).
例如我将电源只接入CON38接口,在另外一个电源输入接口测到回灌电压为3V左右,经过测量发现对应的回灌电压是由 TPS2412PW的PIN7脚回灌引起的,现在希望能把这个回灌电压去掉,不知道有没有什么办法解决? 或者有没有其他的相关芯片(不出现回灌电压的)可以替代使用?