我第一次设计电路,请问下什么为什么要隔离设计,隔离电源怎么选啊?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
隔离有时是安规的需求。
有时是你的几路信号本来就不共地,给信号供电的电源也需要隔离了。
zhiyuan HU 说:我现在在设计嵌入式电路啊,隔离一般选用TI的吗?我的DSP是TI的,FPGA是altera的。
Ti芯片种类很全,可以满足你的各种隔离需求,你是需要隔离电源还是信号隔离,Ti均有解决方案。
哦 谢谢的指导,请问下ISO07631能不能用来隔离I2C信号啊? 能隔离的话那个SDA和SLK怎么接??他与单独专业隔离I2C的ISO1540比有哪些优劣势啊??求指点啊
我需要2个I2C隔离器和1个SPI隔离器? 请问下有没有一块芯片同时可以隔离这2种信号类型的隔离芯片啊?诚恳求指导
Hi,我主要是负责电源方向的,但是还是希望能帮到您。
数字隔离实现I2C的具体过程可以参考http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhct119/zhct119.pdf类似,谢谢。
HI ,您好,我想找TI的电源隔离芯片,支持电流1A或2.1A,USB充电接口的隔离,请赐教。