This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助!!TPS65130的电源设计问题!!

Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

使用TPS65130设计了一个+5V转正负15V的电源模块,电路连接是按照PDF给的典型电路,器件的参数和型号选择均按照pdf的推荐值。

等焊完电路板后发现,主要发现一下问题:

(1)输入+5V电压,设定正向输出为+8V,负向输出为-6.7V。经测量发现,正向输出达+9.3V左右,负向输出达-7V左右。后经查找,发现FBP端引脚的端电压(1.4V)大于PDF默认端电压的最大值。请问这是什么原因造成的?该如何解决?

(2)在输入+5V,设定正向输出+8V,负向输出-6.7V时进行带载测试。在正向输出端加上一个100R的电阻,其正向输出电压由原来 的+9.3V降到4.6V,输出电流才0.5mA,负向输出电压激增到-11V左右。当正向输出端接上200R的电阻时,正向输出电压才8V多,负向电压 直接超过负向输出的最大值。请问什么原因造成的这种现象?且该如何解决?经查,发现FBP引脚的端电压始终大于PDF默认的1.213V?请问什么原因造 成FBP引脚的端电压不正常?且该如何解决?

下图是我的电路连接图。静待高手,已经纠结很长时间了。

  • 我也遇到类似的问题:输入+5V电压,输出+-15V,空载输出正常而且很稳,但带载(76欧),电压就降到11~13V间波动很大。

  • 我可能马上需要用到这个片子,楼主的问题还没有人能够解答吗?

  • TPS65130是有PowerPad的结构,请问您的PowerPad是否有接GND(PowerPad,PGND,AGND都是短接在一起的)? PowerPad需要充分的和PCB的上铜箔焊接在一起,并且在PowerPad下有打孔到背面,背面会有大面积与之相连的模块。这样设计的目的是芯片利用PowerPad,将大面积的GND当做散热片散热。如果此散热设计不好,会严重的影响带载能力。电压异常也可能是这个造成的。  关于layout,您可以参考: www.ti.com.cn/.../slvu107c.pdf 第四、五页。

  • 我的测试PCB 是完全按照其datasheet所推荐的进行的(GND与AGND单点连接),结果测试下来还是一样带载不行。后来发现是带载时其高频的开关对输入控制级产生了干扰,要对控制信号额外加入虑波电路,同时在5V供电处加入如Pai型滤波,带载能力才能正常。但是输出的电压还是有很大的干扰(干扰频率同开关频率)。