This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为什么tps7a3301输出纹波很大,高频噪声多,输出电压图片见附件!
纹波是比较大,但是;噪音与开关周期不相关。说明,首先;来自其它用电芯片噪音有串扰,其次;滤波网络没有完全发挥效能。
因此;说明PCB布线有些缺陷。建议上传相关部分PCB图,以便找出问题或再核查一下。
请将TPS7A3301的输入电压波形贴出来看看
如果输入电压纹波很大,就很好理解了
输出看起来是稳定的10kHz纹波
输入电源波形见附件
问题已定位,噪声来至于前端DC-DC的噪声噪声。 前端用的LMZ14202,12V转-5.5V,为什么噪声会这么大哟!
加大输出电容试试,再有需要加高频滤波电容滤尖刺