This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请推荐TI多节电池电量监测芯片(2节串联7.4V,3000~5000mAh)
我推荐你一个比较成熟, 客户使用的比较多的型号供你参考--BQ20Z75-V180 (集成了保护前端功能的gas gauge芯片,一颗芯片实现完备的保护和精确的电量管理两个功能)。谢谢!
MICHAEL你好! 感谢推荐。
我看了应用电路,里面用了一个保护芯片BQ29412DCT,TI的官网资料上显示不推荐新产品设计上使用,是不生产了吗?或者有替代产品?
你好,对于通用的锂锂离子电池,换用新的4.35V 保护门限器件---BQ294700
Michael 你好,感谢回复。
另外,如果我选用的电池为封装好的两节串联,电压8.4V,对外仅提供了 PACK+ 和PACK- 以及NTC,3个引脚,容量5000mAH, 还能用BQ20Z75-V180测量吗?或者有其他的电量监测方案吗?
盼复,谢谢!
你好,从你提供的信息来看,最直接的选择是system端的电量管理计,目前大多是支持单节的系统侧电量管理芯片,所以需要一些外部的电路来兼容2节电池串联。
如果你的这个电芯是与负载(后端处理器)一直连接的,可以考虑只选用一个库仑计,然后让后端的处理器接库仑计的读数来实现电量计算,如果会出现电池拔除后另一个电池插入,那就需要基于系统侧的电量管理计来改了。