This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2621驱动电路

Other Parts Discussed in Thread: LM2621, TPS55340, TPS61087, TPS43000

你好!

       我现在用LM2621作为mini打印机的电源驱动芯片,输入电压是3.7V电池,要求输出电压8V,负载电流0.7A。我根据参考电路将RF2改为27K,C1和C2改为200uf,其他的不变。现在的问题是打印机打印的时候,会把整个系统的电源拉低,请问这个升压电路的参数是不是需要更改以提高转换效率?(个人觉得是转换效率的问题,我用稳压源模拟电池,将输入电压提升到4V的时候,整个系统时稳定的)

  • Hi

            在芯片选择上不合适。

           按照你的参数3.7V输入, 8V/0.7A输出,效率85%,输入电流是8*0.7/0.85/3.7=1.78A,算上纹波电流很容易峰值到达2A以上。

           随着电池电压下降,是很容易造成过电流保护的。而这个芯片提到的是2.85A的典型电流保护值,而没有明确实际的最小值,但是按照datasheet第五页图11是可以猜测0.7A负载是峰值电流可能已经达到顶值而保护。也就是说即便是很定的3.7V输入,很可能到不了0.7A就会出现过载,更何况输出电压还会下降。

          如上,你可以用电子负载测试一下你这个电路的实际带载能力。

  • Hi

       另外就是Vdd推荐的电压最高是5.5V,按照你的接法是会超过的。

       同时频率也设置得太高了。

       关于设计,其实你可以借助TI的webench仿真得到电路的,毕竟datasheet中的电路和你的设计要求相差表远。

  • 你好,

           vdd那我测量的电压是4.1左右。你说这款芯片不太合适,能否帮忙推荐一款适合的转换芯片。

  • Hi

       可以用TPS55340:

       

       这个芯片的开关电流是5A, 但是它的最低电压是2.9V, 所以支持2.9~3.7V转8V/0.7A,   webench最低输入电压2.8V应该修正为2.9V.

  • Hi

          内部开关还可以选择TPS61087, 这个芯片的开关电流最小值是3.2A,也是可以的,他的最低电压是2.5V.

          如果需要用更低的输入电压,则需要采用一些外部MOS的驱动器,例如TPS43000之类。