Other Parts Discussed in Thread: BQ29330, BQ29410
主控芯片接口留的是HDQ,BQ34Z950接口为DQ能直接相连实现通信吗?
BQ34Z950配置是通过DQ配置的吧?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HDQ = Highspeed DQ,两者接口是相通的,你说的情况可以通信。
通过DQ对bq34z950配置的内容和命令请参考bq34z950 Technical Reference Manual:http://www.ti.com/lit/ug/sluua93a/sluua93a.pdf 第61页的DQ Command Set Summary。
Hi Zhetao,
不好意思这么迟才回复你。
我手头上没有bq34z950 + bq29330参考原理图,我已经向其他同事查询了,明天告诉你结果。
你用的电池是3串多少并的?电压多少?
Hi Mingwu,
谢谢你百忙之中能帮我解答。我用的锂聚合物电池电池3节串联,电压充满12.6V,放电能放到11.6V左右。谢谢你我的邮箱479358469@qq.com
Hi Zhetao,
bq34z950已经包含了bq29330的功能,所以用bq34z950一个即可。
在bq34z950 datasheet末尾有个参考设计电路图,你参考它即可。
bq34z950与bq20z95使用同样的EVM板http://www.ti.com/tool/bq20z95evm-001,不过需要少少改动,我把改动放在附件了:
Zhetao,
二级保护电路过压门限取决于你的电池损坏电压,你可以查一下你电池的参数表,把这个过压门限低于损坏电压即可。
二级保护电路可以不加。如果有条件建议加上。
Mingwu
DQ和HDQ速度差那么多,AC参数差异很大,两者可以直接通讯么?