This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24650恒流电流的设置问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

BQ24650的恒流是通过外部检测电阻来实现的,由于不同容量的铅酸电池其恒流值不同,那就需要不同的检测电阻,相当的不方便。是否有一种方法通过电路可以实现BQ241650线性的调节恒流值,而不用更换检测电阻,这样就可以通过外部mcu的调节作用适应不同容量的电池了。

或者有没有一种可以线性调节最大恒流值的类似芯片?

再者询问一下有没有可以具有产生并可以外部引脚调节pwm占空比的芯片,要外围电路简单的。

  • 没接触过这款IC,从原理图上看是高端电阻采样放大,如果可以低端采样电阻的话,是否可以通过MCU输出电压与采样电压做加法器,通过调整MCU输出电压从而实现恒流值的调整?

    基本所有的控制IC都可以通过外部引脚调整PWM的占空比吧?

  • 没接触过这款IC,从原理图上看是高端电阻采样放大,如果可以低端采样电阻的话,是否可以通过MCU输出电压与采样电压做加法器,通过调整MCU输出电压从而实现恒流值的调整?

    基本所有的控制IC都可以通过外部引脚调整PWM的占空比吧?

  • 看了一下资料,这个IC的取样电阻在高端,能否接在低端取样?如果可以的话,由MCU提供电压与低端采样信号做加法器,应该可以调整电流值的。

  • 好像不能直接接在低端进行电流采样,因为根据芯片内部方框图可知,有个20倍的放大器,他的SRN端连接的是电池的正极,而且还连接了两个恒流源,这两个恒流源什么功能就不是很清楚了。所以我觉得应该不能直接将SRP和SRN两个引脚改接到低端进行电流采样。这还需要TI的技术来解释一下。

  • 这个检测电阻TI建议是使用高精度的检测电阻 和开尔文连接以尽可能的采集到干净正确的电流信号,如果要改变cc电流,除了检测电阻的变化以外还需要考虑到当前的充电器的稳态是否支持,列如电感是否能兼容需要的几种输出电流。

    建议不同规格的电池采用对应的充电器。

  • 关于外部可调占空比的pwm控制器,楼主可以在TI的电源管理中的 PWM 与谐振控制器  这类 产品或者dc-dc的controller产品中看看是否有满足你需求的。

  • SRN除了作为电流检测的一端外,它还是芯片进行模式判断的一个依据(SRN和VCC电压的关系),如果放在低端,SRN将为一个固定的地。所以在这个芯片里面不建议放在低端采样。

  • 两个电流源的部分,8ma是battery detection的放电偏置电流源,2ma是错误状态release的偏置源。没有前者不能进行正常的电池包正常与否的检测,没有后者芯片会进入逻辑上latch,不能自动恢复。以上谢谢!

  • 谢谢你的回复!

  • 调整恒流可以通过调整采样电阻(采样增益),或者反馈电阻(反馈增益)来进行改变。

    既然你不想改变检测电阻,那就可以通过更改反馈放大环路的增益来实现。

     

    外部引脚调节pwm占空比的芯片,有很多。只要内部框图中,PWM比较器的输入(误差放大器的输出)引出到了外部管脚(通常与反馈管脚之间链接RC补偿网络),那么就可以直接给这个管脚加上电压来进行调节PWM。

  • 回复 JiaChuang Chen 

    通过改变反馈增益这个方法行不通,因为BQ24650不提供外部增益调节引脚。不过我想可以通过一个变通的方法来实现,那就是利用运放做个加法器把控制信号叠加的采样电压上来实现。不过这又出现了另外的一个问题,SRP引脚电压与SRN基本相当,由于运放不能完全轨到轨输出,因此运放供电就是个问题。另外由于内部有个20倍的放大器不能忽略,因此电压调节范围基本上很窄,这样做难度和可行性有待商榷。

  • 检测电阻建议是使用高精度的检测电阻 和开尔文连接以尽可能的采集到干净正确的电流信号,如果要改变cc电流,除了检测电阻的变化以外还需要考虑到当前的充电器的稳态是否支持,列如电感是否能兼容需要的几种输出电流。

    建议不同规格的电池采用对应的充电器。

  • dongliang hu 说:

    回复 JiaChuang Chen 

    通过改变反馈增益这个方法行不通,因为BQ24650不提供外部增益调节引脚。不过我想可以通过一个变通的方法来实现,那就是利用运放做个加法器把控制信号叠加的采样电压上来实现。不过这又出现了另外的一个问题,SRP引脚电压与SRN基本相当,由于运放不能完全轨到轨输出,因此运放供电就是个问题。另外由于内部有个20倍的放大器不能忽略,因此电压调节范围基本上很窄,这样做难度和可行性有待商榷。

    你说的确实是的。既然这样的话,还采用BQ24650就有点麻烦了。建议你换一个IC。使用其他的控制器。或者使用单片机自制一个。

  • 使用高精度的检测电阻 和开尔文连接以尽可能的采集到干净正确的电流信号,如果要改变cc电流,除了检测电阻的变化以外还需要考虑到当前的充电器的稳态是否支持。

  • 您好!

          关于您的问题“

    BQ24650的恒流是通过外部检测电阻来实现的,由于不同容量的铅酸电池其恒流值不同,那就需要不同的检测电阻,相当的不方便。是否有一种方法通过电路可以实现BQ241650线性的调节恒流值,而不用更换检测电阻,这样就可以通过外部mcu的调节作用适应不同容量的电池了。

    或者有没有一种可以线性调节最大恒流值的类似芯片?

    再者询问一下有没有可以具有产生并可以外部引脚调节pwm占空比的芯片,要外围电路简单的。

    ”解答如下:

    建议换个相关的IC,没必要纠结于此