Other Parts Discussed in Thread: LMZ13610
我所使用的芯片是 LMZ13610 用5V 转3.3V (这个芯片推荐最小使用电压是6V,不过5V也可以正常输出)。
输出用两个47uf电容滤波,输出波形如下图。会出现周期性的这种噪声信号,后来多次调整滤波电容都
没有办法滤除,请问 对这样的噪声该怎样滤除。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMZ13610
我所使用的芯片是 LMZ13610 用5V 转3.3V (这个芯片推荐最小使用电压是6V,不过5V也可以正常输出)。
输出用两个47uf电容滤波,输出波形如下图。会出现周期性的这种噪声信号,后来多次调整滤波电容都
没有办法滤除,请问 对这样的噪声该怎样滤除。
这应该是高频噪音,你输入端电压波形可能本身就不太好,可以尝试修改PCB的布局,这种噪声电解无法滤除,也可以尝试用无极性电容滤波。
换无极电容,加电感试试
有时候输入电压过低输出也会有很大差异,加大点输入电压试试有没有这种情况
减小噪声的最佳方法就是在噪声源头减少噪声。你的噪声频率非常固定,建议检查整个板上有没有和他同样频率的电路在工作,这就是噪声源。
这种尖峰噪声,最大的可能就是从其他路输出耦合过来的,检查下供电的VCC是否有问题,再就是尝试增加以下Y电容,也有一定的效果。
zhang long 说:请问您说的两个高频环路是指哪两个?
指的是要缩短输入滤波电容到IC的距离,和输出滤波电容到IC的距离。
因为电容的位置很关键,起着消除纹波的作用,过长 的引线增加了寄生电感,导致电容的高频特性变差。