我在你们TI视频上看到关于减小EMI方法,是不是增加PCB层数?多增加2层接地平面可以减小EMI? 我不是很清楚,请问具体怎么绘画PCB来减小EMI?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在你们TI视频上看到关于减小EMI方法,是不是增加PCB层数?多增加2层接地平面可以减小EMI? 我不是很清楚,请问具体怎么绘画PCB来减小EMI?
PCB的层数不会随意增加,一般有单面板、双面板、四层板、六层板、八层板等几种层数。
四层板结构一般为:一层信号层、二层地层、三层电源层、四层信号层。
多层板适当地增加地层对改善EMI有帮助。
使用TI的charger时,可以参考其EVM的User's Guide来绘画PCB。比如bq24295EVM User's Guide等,里面有PCB每个层的布线图、都详细说明了降低EMI的layout注意事项。
请问下。我设计的板子,有6快TI的电压转换芯片,有都是144引脚的DSP和 FPGA啊,应该有几层啊?要是是6层的啊,能不能给个建议
请问下 在多层PCB板中 模拟电层与数字地层应该怎么连接?以什么方式和形式连接起来啊?
多少层板只是布线的需要,一般在简单电路中单层板或者双层板就够了,复杂的电路就需要布更多层。而EMI,主要是通过地线的铺设来减小的,就单面布板而言,往往大范围的铺地可以降低EMI
在设计PCB布线时,要如何消除磁通线呢?目前有许多技巧可供参考,但是它们不是全部都和消除磁通线有直接关系,简述其中的一些技巧如下:
●多层板具有正确的多层设置(stackup assignment)和阻抗控制。
●将频率走线(clock trace)绕到回传路径接地平面(多层PCB)、接地网格(ground grid)的附近,单侧和双侧板可以使用接地走线,或安全走线(guard trace)。
●将组件的塑料封装内部所产生的磁通线,捕捉到0V的参考系统中,以降低组件的辐射量。
●警慎选择逻辑组件,尽量减少组件和走线所辐射的射频频谱分布量。可以使用讯号缘变化率(edge rate)比较慢的装置。
●藉由降低射频驱动电压(来自频率产生电路,例如:TTL/CMOS),来降低走在线的射频电流。
●降低接地噪声电压,此电压存在于供电和接地平面结构中。
●当必须推动最大电容负载,而所有装置的脚位同时切换时,组件的去耦合(decoupling)电路必须充足。
●必须将频率和讯号走线做妥善的终结,以避免发生阻尼振荡(ringing)、电压过高(overshoot)、电压过低(undershoot)。
●在选定的网络上,使用数据线路滤波器和共模扼流圈(common-mode choke)。
●当有提供外部I/O缆线时,必须正确地使用旁路(非去耦合)电容。
●为会辐射大量的共模式射频能量(由组件内部产生)之组件,提供一个接地的散热器(heatsink)。
检视上面所列的项目,可以知道, 磁通线只是「在PCB内会产生EMI」的部份原因而已。其它原因还有:
●在电路和I/O缆线之间,有共模和差模(differential mode)电流存在。
●接地回路会产生一个磁场结构。
●组件会辐射。
●阻抗不匹配。
请注意,大多数的EMI辐射是由共模准位产生的。在电路板或电路中,这些共模准位可能会被转变成最小的场。
结语
要消除PCB中的EMI,必须先从消除磁通量开始。但是,这是「说比做容易」,因为射频能量是看不见、闻不着的。不过,藉由寻找射频电流的位置与流动方向,并采用本文所介绍的几项技巧,以及参照Maxwell方程式、Kirchhoff和Ampere定律,就可以逐渐缩小可疑的区域,找出正确的EMI位置,并消除它。
EMI是个系统工程。
一般电流或者电压不连续的节点容易造成干扰,比如充电电路中,一般是buck电路。
buck电路输入电流不连续,所以输入功率回路一定要小。就是由输入电容,一定要尽可能的靠近芯片的输入和芯片的接地。
对于开关节点,注意保持面积最小,因为这个节点的电压在突变,减小这个节点的寄生电容,有助于减小辐射。
很多时候,使用屏蔽的电感会有较好的效果。
在设计PCB布线时,要如何消除磁通线呢?目前有许多技巧可供参考,但是它们不是全部都和消除磁通线有直接关系,简述其中的一些技巧如下:
●多层板具有正确的多层设置(stackup assignment)和阻抗控制。
●将频率走线(clock trace)绕到回传路径接地平面(多层PCB)、接地网格(ground grid)的附近,单侧和双侧板可以使用接地走线,或安全走线(guard trace)。
●将组件的塑料封装内部所产生的磁通线,捕捉到0V的参考系统中,以降低组件的辐射量。
●警慎选择逻辑组件,尽量减少组件和走线所辐射的射频频谱分布量。可以使用讯号缘变化率(edge rate)比较慢的装置。
●藉由降低射频驱动电压(来自频率产生电路,例如:TTL/CMOS),来降低走在线的射频电流。
●降低接地噪声电压,此电压存在于供电和接地平面结构中。
●当必须推动最大电容负载,而所有装置的脚位同时切换时,组件的去耦合(decoupling)电路必须充足。
●必须将频率和讯号走线做妥善的终结,以避免发生阻尼振荡(ringing)、电压过高(overshoot)、电压过低(undershoot)。
●在选定的网络上,使用数据线路滤波器和共模扼流圈(common-mode choke)。
●当有提供外部I/O缆线时,必须正确地使用旁路(非去耦合)电容。
●为会辐射大量的共模式射频能量(由组件内部产生)之组件,提供一个接地的散热器(heatsink)。