This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于共模干扰和差模干扰



在放大器和电源管理中,有好多共模干扰和差模干扰??我具体还不知道什么是共模干扰和差模干扰啊??怎么减小这2个干扰? 诚恳求指点

  • 不平衡信号由地和信号线组成,若干扰让两线电压同时上升、下降,是共模干扰。只让信号线变化,是差模干扰。共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。消除共模干扰的方法包括:消除共模干扰的方法包括: (1)采用屏蔽双绞线并有效接地 (2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽 (3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线(4)不要和电控锁共用同一个电源 (5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)。差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。消除差模干扰的方法是在电路中增加一个偏值电阻,并采用双绞线。
  • 简单来说,共模干扰就是线与地之间的干扰,回路是在线与地之间;而差模干扰是线与线之间的干扰,干扰是从一条线进另一条线出来。减小共模干扰可以用共模电感,屏蔽线,加LC滤波器,良好的接地等;减小差模干扰可以用差模电感,加低通滤波器等

  • L、N之间的干扰是差模;L、N到GND的干扰是共模;

    去除差模用X电容,差模电感;好像1MHZ一下的干扰,差模为主导;

    去除共模用Y电容,共模电感;

    不管什么干扰,为其提供一个路径,流进大地,要嘛就是通过滤波器,则EMC测试时就会通过。

  • 共模干扰:L与N相对于GND加上相同的等幅的干扰信号,就是共模干扰。

    差模干扰:L与N相对于GND加上相同反的等幅的干扰信号,就是共模干扰。

     

    减小共模干扰:加入共模电感。加入Y电容

    减小差模干扰:加入X电容。

    X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。

  • 手段很多,推荐你参考一本书的专门的章节《开关电源手册》

    http://book.douban.com/subject/10344973/

  • 消除共模干扰的方法包括: (1)采用屏蔽双绞线并有效接地 (2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽 (3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线(4)不要和电控锁共用同一个电源 (5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)。差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。消除差模干扰的方法是在电路中增加一个偏值电阻,并采用双绞线。
  • 形象的说,共模干扰就是两个人同时向前或者同时向后在推你,而差模干扰则是两个人一前一后在拉你。

  • 解释的很形象啊。

  • zhiyuan HU 说:

    在放大器和电源管理中,有好多共模干扰和差模干扰??我具体还不知道什么是共模干扰和差模干扰啊??怎么减小这2个干扰? 诚恳求指点

    下面的这段话是从百度知道上找来的,希望对你有帮助:

    不平衡信号由地和信号线组成,若干扰让两线电压同时上升、下降,是共模干扰。只让信号线变化,是差模干扰。 以开关电源为例:共模干扰:开关电源有L\N两根电源进线,可以有一根地线。如果外界干扰同时作用于两根电源线上,产生同相位,同幅度的脉冲,就是共模干扰,可以用共模干扰抑制器,加强对地连接,或加强对地绝缘(包括分布电容),可抑制共模干扰。若只作用于一根线,就是差模干扰,差模干扰一般好抑制,采用差模滤波(电源滤波,并高频阻抗小的电容,合理布线等)稳压电源本身差模抑制就好。干扰可以由线路引进,是传导干扰,可以是电磁场电磁干扰,是辐射干扰,要加强屏蔽解决。干扰可以是雷电,开关触点的火花,中、高频设备,静电等引起。

    http://zhidao.baidu.com/question/271124806.html?loc_ans=703474143

  • 消除共模干扰的方法包括: 
    (1)采用屏蔽双绞线并有效接地 
    (2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽
     (3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线
    (4)不要和电控锁共用同一个电源 
    (5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)。
    差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。消除差模干扰的方法是在电路中增加一个偏值电阻,并采用双绞线。
  • 共模就是线路对地的干扰,差模是两条线路之间的干扰,可以加上EMI电路,包括X电容,Y电容和共模电感就好了,具体设计可以看些论文。