This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

均流控制器UC2902的原理

Other Parts Discussed in Thread: UC2902, UC3902, TL431

你好,

       关于UC2902的原理我不能理解。能不能结合框图解释一下每个引脚各起什么功能?能有参考应用图更好,谢谢!

  • 1、接地引脚;2、反相电流检测放大器输入端引脚;3、调节放大器电流输出引脚(NPN集电极);4、电流调节放大器调节输出引脚(NPN发射极);5、误差放大器输出,调节放大器输入端;6、SHARE+参考引脚,输出;7、总线正输入;8、供电电源正极

  • http://bbs.21dianyuan.com/176676.html,这个帖子,你可以去看看,对于3902的工作原理有消息的介绍。

  • 各引解释:

  • 均流方法,输出阻抗法,droop法: 

    负载阻抗法,你可以简单的理解成,对于模块来说,输出电流越大,模块输出电压会越低,这样两个模块并联在一起,原来输出电压高的模块,由于输出电流的增加,模块输出电压降低,自然就无法输出更多的电流,那么电流就由其余模块提供了。

    具体的电路可以由上面的电路来实现,前级放大电路对输出电流信号进行放大,然后与反馈信号进行叠加送入电压环,随着电流的增加,就可以降低输出电压。可别叠加错了,如果你叠加到基准端,那逻辑就反了,电流越大输出越高。。。。

    这种均流方式我没有试过,因为这种方式随着电流的增加,输出电压是变化的,有时候可能变化比较大,对于有稳压精度要求的模块来说,肯定是不合适的。

  • 这个帖子的内容不错,有着很详细讲解,建议过去看看。下面是转载的这个帖子的精华部分

    http://bbs.21dianyuan.com/176676.html

     

    SENSE端为电流检测信号端,在模块输出负端接一个取样电阻,可以得到一个与模块输出电流成比例的负信号,该信号引入2脚,通过电流检测放大器(current sense amplifier)得到一个40倍放大的电压输出(正值)。这个值就是我在前面各种均流方式里一直提到的值V1。如果模块满载输出,期望在均流母线上的到4V的电压,那么取样电阻的阻值可以计算:Rsense=4/(40*Io).

    电流放大电路的输出一路引入均流驱动放大器(current drive amplifier)的同相输入端,均流驱动放大器的输出接在一起组成均流母线,均流驱动放大器的增益为1,从PDF文档可以从框图可以看出,对于主模块来说,电流放大电路的输出,也就是V1就是均流母线的电压值,而对于从模块来说,电流检测放大器输出的值小于均流母线的值,所以均流驱动放大器的输出为低电平,二极管的存在让从模块的均流驱动放大器输出不起作用。

    均流检测放大器(share sense amplifier)采用差分放大,提高UC3902对噪声的抑制能力,用来检测均流母线上的电压,由于其增益为1,所以均流检测放大器的输出就是均流母线的电压值。

    误差放大器(error amplifier)的输出是电流检测放大器与均流检测放大器的差值的函数,在误差放大器反相输入端,有35mV的偏置电压,主要有两方面作用,一是对主模块来说,让误差放大器反相输入高于同相输入,误差放大器输出低电平,不调整主模块输出电压,二是对从模块来说,让从模块电流检测放大器输出低于主模块电流误差放大器输出(均流母线电压)一个固定值,防止主从模块频繁切换提高系统的可靠性。误差放大器是模块实现均流的主要部分,如果本模块输出电流值低于主模块,也就是电流检测放大器输出电压值低于均流母线电压值,误差放大器输出开始升高,通过后面的调整电路,调高模块输出电压,使本模块输出电流增大。当达到均流母线电压-35mV电压值时,误差放大器输出保持稳定,达到稳态,实现均流。

    ADJ放大器是一个运放驱动的三极管,给我的感觉是类似TL431,输入电压越高,流过三极管的电流就越大,从PDF文档可以得知,ADJ输出电压高电平为1.8V,Iadj一般选择5-10 mA,所以,可以得到ADJ端对地的电阻Rg=1.8/Iadj,选择180-360欧姆左右的电阻即可。

    还有一个很重要的电阻的选择,即使Radj,这个电阻的选择决定了在均流过程中,从模块电压调整的范围,如果主模块电压为30V,你期望从模块在28V-30V范围内,都可以实现均流,那么电压的调整范围就是2V,也就是△V=2V,那么Radj的阻值可以通过以下公式得到       Radj=(△V-Io*Rsense)/Iadj

  • 1、接地引脚;

    2、反相电流检测放大器输入端引脚;

    3、调节放大器电流输出引脚(NPN集电极);

    4、电流调节放大器调节输出引脚(NPN发射极);

    5、误差放大器输出,调节放大器输入端;

    6、SHARE+参考引脚,输出;

    7、总线正输入;

    8、供电电源正极

x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。