This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

上次听讲座没提到软件的合作,我想在win系统内精确显示电量,请提供帮助,谢谢



上次听讲座没提到软件的合作,我想在win系统内精确显示电量,请提供帮助,谢谢

  • 目前TI的电量算法是以硬件提供的,将算法内置在芯片里。使用这类芯片只需要用I2C通信就可以读取到精确的电量而不需要系统软件做算法处理。如果完全没有电量计开发经验,可以考虑和有电量计开发经验的电池厂家合作,由电池厂家提供配置好参数的电量计。

  • TI的电量算法是以硬件提供的,将算法内置在芯片里。使用这类芯片只需要用I2C通信就可以读取到精确的电量而不需要系统软件做算法处理。I2C来读取电量,加上单片机协作显示。这个方案已经完美实现了,你可以找找相关资料。。

  • 通过上位机和PC进行通信。典型的通信协议有串口通信和以太网通信。

    串口通信简便快捷,可以使用VB、VC等方便的编写。

    我可以提供VB串口通信(基于MSCOMM组件)的技术支持,详情可以联系我。

  • 可以通过一下流程图完成你的需求。

     

    模拟电路  <=>  单片机(带有ADC和UART功能的)  <=>  CH340或者PL2303  <=>  上位机软件

     

    单片机可以选用STM8S或者STC的单片机,必须要带ADC和UART。以便电压采集和串口通信

    由于电脑上很少有串口,所以序号CH340或者PL2303来进行USB转串口

    上位机VB,VC,DELPHI都可以编写,上位机串口通信可以通过组件或者API来实现。推荐使用MSCOMM组件。