This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ20Z45 無法充放電

Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z40, BQ20Z45

您好:

目前所設計的PCM無法充放電,不知是否軟件設置有問題,請問:

1. 是否有標準的2S應用的data flash設置gg檔案可以參考?

today53616@hotmail.com

2. 目前量測電壓準位都正確,在SBS頁面也只有顯示二節電壓.

謝謝!

  • 您好:

    1、Guage的配置因电池、系统应用等不同而不同,没有标准的2S的配置。

    不过你不用担心,参考Configuring the bq20z40/bq20z45 Data Flash (http://www.ti.com/lit/an/slua511b/slua511b.pdf)这篇文档配置即可。

    2、第2个问题我没看明白,可以把现象说一下吗?

    你量一下CELL电压和PACK电压,看看是多少?会不会是因为你的充电MOSFET和放电MOSFET没导通?

  • 1、Guage的配置因电池、系统应用等不同而不同,没有标准的2S的配置。

    不过你不用担心,参考Configuring the bq20z40/bq20z45 Data Flash (http://www.ti.com/lit/an/slua511b/slua511b.pdf)这篇文档配置即可。

    2、第2个问题我没看明白,可以把现象说一下吗?

    你量一下CELL电压和PACK电压,看看是多少?会不会是因为你的充电MOSFET和放电MOSFET没导通?

  • 无法充放电可能是软件问题,也可能使硬件的问题,文档在TI网站上面都有的,可以找一下。

  • 最好是把SBS界面截屏上来看看是什么原因不能充放电。有几个可能的原因如下:

    设置NR=0,配置成了可插拔电池,但是PRES管脚没有拉低,导致认为电池不在系统内不允许充放电;

    另外还有一个原因就是没有打开IT算法。

    不打开IT算法而想要进行充放电测试的话,必须发送命令手工打开FETs.

     

     

  • 有可能是硬件链接的问题,建议参考一下这个电路图: