电路是最简单的buck电路,开关管驱动(LTC4440-5)+开关管(IRF7478)+电感+肖特基二极管,开关管驱动输入的是500kHz的方波信号,占空比0.5,开关管漏极接28V电源,源极做输出端,接30欧负载电阻。
仿真结果可以输出14V的电压,电感电流也正常。但是开关管漏极(也就是电源输出)的电流毛刺在开关打开或关闭的瞬间特别大,开关速度500kHz的时候达到2.5A左右,开关速度1MHz时5.5A左右。
下图为1MHz工作时漏极电流情况:
初次接触开关电源,请问这种现象的原因是因为开关的瞬间电压变化太快,由于电容的影响导致产生瞬间大电流吗?希望得到您的解答,谢谢!