我要在设计的电路中用了5个TI的电源转换芯片,我要在电路中要有过流保护(负载出现短路)和电源反接保护(就是正负极接反了),TPS2420可以吗??特别是电源接反保护?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我要在设计的电路中用了5个TI的电源转换芯片,我要在电路中要有过流保护(负载出现短路)和电源反接保护(就是正负极接反了),TPS2420可以吗??特别是电源接反保护?
谢谢你们,我要做2个保护,第一个就是过流保护(这个就是防止负载短路);第2个保护,就是用电设计反接保护啊(就是原本VIN应该接3V的,结果接反了造成VIN接GND,而GND接3V了)??这款芯片能同时满足这2个功能吗?
谢谢你啊,请问浪涌与纹波电流是不是一个概念啊?只不过浪涌是一瞬间的?纹波电流是要持续的啊? 还有由于导线具有电感性,当电源开关接通和断开瞬间会存在很大的瞬间电压和浪涌啊啊?
谢谢你啊,请问浪涌与纹波电流是不是一个概念啊?只不过浪涌是一瞬间的?纹波电流是要持续的啊? 还有由于导线具有电感性,当电源开关接通和断开瞬间会存在很大的瞬间电压和浪涌啊啊?
浪涌与纹波电流不是一个概念。浪涌电流一般是电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。而纹波电路,一般是由于纹波电流在电容的ESR上产生的电压,以及每一个开关周期,对电容的充放电,引起的电容上的电压的变化构成。不过楼主后面说的是对的,在接通瞬间,浪涌电流在线路电感上产生很高的尖峰电压;在开关关断瞬间,电流的剧烈变化同样会在线路电感上产生尖峰电压。
谢谢啊,我还有2个疑惑啊?第一,浪涌电流产生瞬间后,滤波电容被充电,相当减少很多浪涌电流,那您说的“所以该峰值电流远远大于稳态输入电流”是什么意思啊? 第二,您说的“纹波电流在电容的ESR上产生的电压”,那我不用电容不就是没纹波了,我们用电容就是减少纹波,但是实际所以大点的电容都具有电感性,我们用大小2个电容来进行滤波啊,然后电容的寄生电容与纹波到底什么关系啊? 这几个问题我一直没弄清楚啊。诚恳虚心请教啊。
第一,输入电容,在你电源上电一瞬间,电容相当于短路,这里输入的电流会非常大,而正常稳态情况下,电容的电压已经起来了,那么输入的电流就是输出功率除以效率除以输入电压,这个值肯定比上电一瞬间的“短路”电流小很多。第二点,ESR是等效串联电阻,你可以使用ESR小的比如陶瓷电容来减小输入纹波。输出纹波两部分,一部分是阻性纹波,也就是流过电流的电流在ESR上形成的电压,还有一部分是容性纹波,因为不管是buck还是boost,都会有一段时间只由输出电容给负载供电,电容会下降一段,当输入向输出供电时,电容电压又会上升,这部分就是电容纹波。还有什么不清楚的么?
还有2个问题,第一,你说的输入电容就是并联在Vin和GND上的电容吗??第二,纹波中国阻性纹波,可以选用ESR低的钽电容和陶瓷电容,那么容性纹波怎么降低?容性纹波与寄生电容有什么关系啊?要是没关系的话,能不讲下寄生电容。我看TI好多芯片都在接线注意,降低寄生电容。谢谢您啊
你好,我说的输入电容就是接在Vint和GND之间的电容。至于你说的,容性纹波,输出接电容就会存在的,但是一般输出电容容性纹波不会太大,选取输出电容时我们优先考虑的是ESR造成的纹波;输出电容的选取还有另外一条标准,如果你设计的电路有保持时间的需求(输入断电之后,输出电压要维持在某一电压以上多久),我们可以按照这个标准,来计算输出电容需要的容值。其他情况一下,我们一般不怎么考虑输出电容的容性纹波。至于你说的容性纹波与寄生电容的关系,我不太明白你说的寄生电容是指哪儿的寄生电容,是指线路上的么?但是一般线路上走线在电源里面考虑的更多的是线路寄生电感。
谢谢你的指点,我还有问题啊,第一,你说的“输入电容就是接在Vint和GND之间的电容”为什么在导通瞬间是短路的呢啊??第二,在稳压电源中,纹波主要由MOS管开通和关闭引起的,还有导通和断开瞬间(V=Ldi/dt)引起的纹波电压(这是指纹波中的尖峰电压吗)??第三,按你说的设计的电路有保持时间的需求(输入断电之后,输出电压要维持在某一电压以上多久,这个电容怎么算啊?? 很麻烦你了,但是我还是希望理解更彻底啊。
输入电容的大小电压应该是有峰值来确定的,交流输入的峰值应该是311V,但是考虑电网的波动,输入电容的电压取400V 比较好,另外容量问题因该是由体积限制的,一般由于容量越大,体积越大,在外型有限制的时候要综合考虑,一般滤波选容量大点的比较好.综合这两方面应该可以确定容量大小了.
另外,输出电容电压也是由输出电压限制,一般要比输出电压大,在电解电容输出电压中大于7.5V的有10V和16V等级的,考虑大电压变化,用16V等级的比较好,电容容量越大,输出电压越平滑,这个也要受外型限制,综合考虑应该就可以了.
纹波的产生:我们通常在产品中用的电源主要有线性电源和开关电源二大类,输出的直流电压是一个固定值,由交流电压经整流、滤波、稳压后得到。由于滤波不干净,直流电压中含有交流成分,这就产生了纹波。纹波是一种复杂的杂波信号,它是围绕输出直流电压上下来回波动的周期性信号,但周期和振幅不是定值,随时间而变。
这个尖峰电压是由副边整流二极管反向恢复电流+变压器输入电容+MOS管输入电容引起的~开关管没开通时~变压器输入电容电压为0;开通后~变压器输入电容电压要为Uin~要有个充电过程~减缓MOS驱动应该不能减缓反向恢复电流~
这个采样保持电路看看你能不能改成你需要的峰值采样保持电路 采样保持电路LF198的电路结构图,图中A1、A2两个运算放大器,S是模拟开关,L是控制模拟开关S状态的逻辑单元电路。采样时令uL=1,S随之闭合。A1、A2接成单位增益的电压跟随器,故uo =u’o =ui 。同时u’o通过R2对外接电容Ch充电,使uch=ui。因电压跟随器的输出电阻十分小,故对Ch充电很快结束。采样结束时,令uL=0,S断开,由于uch无放电通路,其上电压值基本不变,故使uo值得以保持,即将采样所得结果保持下来。 图中还有一个由二极管D1、D2组成的保护电路。在没有D1和D2的情况下,如果在S再次接通以前ui变化了,且变化较大时,于是 u’o的变化也很大。以致于使A1的输出进入饱和状态, u’o与ui不再保持线性关系,并使开关电路承受较高的电压,不利于安全。接入D1和D2以后,当 u’o比 uo所保持的电压高出一个二极管的正向压降时,D1将导通, u’o被钳位于ui + UD1。里的UD1表示二极管D1的正向导通压降。当 u’o比 uo低一个二极管的压降时,D2导通,将 u’o钳位于 ui -UD2 。UD2为D2的正向压降。在S接通的情况下,因为u’o≈ uo,所以D1和D2都不导通,保护电路不起作用。
zhiyuan HU 说:还有2个问题,第一,你说的输入电容就是并联在Vin和GND上的电容吗??第二,纹波中国阻性纹波,可以选用ESR低的钽电容和陶瓷电容,那么容性纹波怎么降低?容性纹波与寄生电容有什么关系啊?要是没关系的话,能不讲下寄生电容。我看TI好多芯片都在接线注意,降低寄生电容。谢谢您啊
说了那么多,我来说一下电容的选取方法吧:
1:根据电荷量守恒计算出电容量
2:根据ESR挑选电容容量
3:根据max ripple current rms 挑选电容量。
然后取三者之中的容量最大。
zhiyuan HU 说:谢谢你的指点,我还有问题啊,第一,你说的“输入电容就是接在Vint和GND之间的电容”为什么在导通瞬间是短路的呢啊??第二,在稳压电源中,纹波主要由MOS管开通和关闭引起的,还有导通和断开瞬间(V=Ldi/dt)引起的纹波电压(这是指纹波中的尖峰电压吗)??第三,���你说的设计的电路有保持时间的需求(输入断电之后,输出电压要维持在某一电压以上多久,这个电容怎么算啊?? 很麻烦你了,但是我还是希望理解更彻底啊。
这些都是最基本的模拟电子技术和电力电子技术的内容,建议先看看书。
接通瞬间电容两端电压为0,相当于短路。纹波电流是取决于电感量和导通时间,切跟拓扑有关。纹波电压取决于纹波电流和滤波电容
尖峰电压电流为开启关断瞬间的产生的尖峰。主要有分布参数造成。