Other Parts Discussed in Thread: TPS2410, UCC27524
目前在做一款高压LED驱动电源,驱动信号由单片机输出,但单片机是3.3V供电,如何驱动一个20A200V的MOS,MOS的规格书中最低驱动电压为4.5V,可外加12V电源,有没有简单的一个驱动电路?例如晶体管电路
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想问一下,你电路里面有没有+5V的电源,有的话推荐一款芯片,MC74LVXC3245,输入端接+3.3V电源,输出端接+5v电源,你看看技术手册就知道了。
JiaChuang Chen 说:有一个比较简单的方法就是使用驱动电路。参见下图
有共发射极驱动:
共基极驱动:
组合驱动:
这三个驱动方式各有利有弊,要看你实际电路来选取。
第一种和第二种输出是反相的,第三种输出是同相的。
第二种和第三种的输出高低电平电压也是最近进Vcc的,因为晶体管处于饱和状态,UCES接近为0.要比共集电极压降小。但是输出电阻是比较大。
第一种输出电阻很小,图腾柱输出,缺点是比较慢。
Deshine Deshine 说:目前在做一款高压LED驱动电源,驱动信号由单片机输出,但单片机是3.3V供电,如何驱动一个20A200V的MOS,MOS的规格书中最低驱动电压为4.5V,可外加12V电源,有没有简单的一个驱动电路?例如晶体管电路
你好,仅仅是驱动电路吗?需不需要隔离?如果仅仅是驱动电路直接用个图腾柱就好了,谢谢。
Frank 1 说:你好,仅仅是驱动电路吗?需不需要���离?如果仅仅是驱动电路直接用个图腾柱就好了,谢谢。
只采用一个图腾柱是完全不可行的。因为楼主说的很清楚,单片机的输出电压是0-3.3V,MOSFET的驱动电压是最低4.5V,图腾柱是共集电极放大电路,没有电压放大能力,也就是说如果仅仅采用图腾柱,那么输出电压不可能达到4.5V的。此方案必须首先电平转换,把3.3V转换为4.5V以上,之后才能再使用图腾柱电路。
JiaChuang Chen 说:你好,仅仅是驱动电路吗?需不需要���离?如果仅仅是驱动电路直接用个图腾柱就好了,谢谢。
只采用一个图腾柱是完全不可行的。因为楼主说的很清楚,单片机的输出电压是0-3.3V,MOSFET的��动电压是最低4.5V,图腾柱是共集电极放大电路,没有电压放大能力,也就是说如果仅仅采用图腾柱,那么输出电压不可能达到4.5V的。此方案必须首先电平转换,把3.3V转换为4.5V以上,之后才能再使用图腾柱电路。
[/quote]
你好,不知道你有没有看到,楼主说可以外加12V电源,谢谢。