我使用lm2703用来作为lcd的背光驱动电路,参考的是下图该电路,但是该电路一直没看懂连接lcd背光的输出电流是由那个器件决定的,具体的输出电流是如何计算的,另外在文档中介绍了电感值的选择,但一直不明白如果电感选择大了对电路有哪些影响,比如该电路选择的电感是10uh如果我使用了47uh会有哪些影响呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用lm2703用来作为lcd的背光驱动电路,参考的是下图该电路,但是该电路一直没看懂连接lcd背光的输出电流是由那个器件决定的,具体的输出电流是如何计算的,另外在文档中介绍了电感值的选择,但一直不明白如果电感选择大了对电路有哪些影响,比如该电路选择的电感是10uh如果我使用了47uh会有哪些影响呢
LED电流是由R2决定的,你用FB的电压1.237V除以R2就是LED的平均电流。
规格书里的公式是用来计算最小电感,使用大电感可以降低工作时电感的peak current,也会使电路的体积增大。
但是不对啊,我现在L选用的是47uh,R2选用的是1欧姆,SHDN这端的电压是3.3v,但是我量R2两端的电压才20mv不到啊,而且我R2不管怎么调输出电流都是十几毫安, 另外你能不能加下我qq307179045啊,这样问你问题方便点
你有试试用上面的元件数值看看能正常工作吗?你的输入和输出电压,还有想要的电流是多少?
我R2换成30欧,我的输入电压时5v输出电压我量了大概是20v左右,我调节SHDN的电压从1.6v~3.3v,测的R2两端的电压从220mv~470mv,但是我想要的输出电流范围在20ma~40ma之间,不知参数该如何调节
我R2换成30欧,我的输入电压时5v输出电压我量了大概是20v左右,我调节SHDN的电压从1.6v~3.3v,测的R2两端的电压从220mv~470mv,但是我想要的输出电流范围在20ma~40ma之间,不知参数该如何调节
根据计算电感是17.7uH左右,用47uF可能太大了。SHDN的作用是开启和关断芯片用的,只要SHDN的电压大于1.1就可以开启芯片。输出电流和SHDN的电压没有关系。
还是有问题,我按照你的参数电感选18uh,shdn为1.6v测得R2两端的电压为180mv,而且随着shdn端电压的增大R2两端的电压也会慢慢增大,当我shdn端的电压为3.3v时R2两端的电压为350mv,但是就是怎么调输出电流都不会大于20ma
我分别用27uH电感测试了一下,SHDN和输入连接。输出是19V(7个LED),30mA。电流是根据1.237/R2来计算的。
这个图的输入是4.2V,可以看到输出电流约是32mA。

这个图的输入是5V,可以看到输出电流和输入4.2V时分别不大。

电感可以稍稍选大一点,保证芯片不会进入断续模式。电流的计算方式没错,而且和SHDN的电压是没关系的。因为你的电流相对较大,而FB脚的hysteresis只有8mV,所以很容易受到噪声的影响。还有就是MOS管的电流上限会随输入电压上升而减少。
谢谢!
Victor Chen 说:电感可以稍稍选大一点,保证芯片不会进入断续模式。电流的计算方式没错,而且和SHDN的电压是没关系的。因为你的电流相对较大,而FB脚的hysteresis只有8mV,所以很容易受到噪声的影响。还有就是MOS管的电流上限会随输入电压上升而减少。
进入断续模式也是可以正常工作的。想想当你的后级空载或者轻载的时候,那不就是DCM断续模式了?
Victor Chen 说:我分别用27uH电感测试了一下,SHDN和输入连接。输出是19V(7个LED),30mA。电流是根据1.237/R2来计算的。
电感量和电容的取值都是互补的,都是最终取决于要求的纹波电压的大小。大一些或者小一些无所谓的,如果电容的ESR非常小,电感就可以稍微小一些。