你好,
bq20z95EVM开发板中两个不同地的连接问题,是怎么处理的。看图好像两个不同的地直接连在了一起?
既然直接连载了一起为什么还要分开为两个不同的地呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个是因为对于ESD保护器件来讲,应该尽可能的靠近连接端子,也就是接地应该是P-. 而对于芯片采样控制部分的地,应该在靠近采样电阻的地方采用单点接地。所以虽然是同一个网络,在走线上面是需要区别对待的。
Hi Zhetao,
你的理解是对的,这个不同地标号的目的就是说明在layout上面的处理的不同。不用担心他们的连接问题,因为板子上面从采样电阻到P-的大电流通路是连通的,就如原理图里面一样,本身是同一个网络。PCB布局的基本原则是大电流回路和小信号回路隔离,大电流回路面积尽可能小。电流采样输入滤波器件尽可能对称摆放,尽可能靠近芯片。走线采用开尔文连接,平行等长等过孔,用信号地进行包围屏蔽更好.
Hi Zhetao,
你好,请不要受一些回复的影响,这个不同地标号的目的就是说明在layout上面的处理的不同。从电气上面来讲就是一个大电流通路,这个地方在这里也无关信号干扰的问题,就是ESD器件靠近端口以获得最短的ESD回路。不用担心他们的连接问题,因为板子上面从采样电阻到P-的大电流通路是连通的,就如原理图里面一样,本身是同一个网络。
而对于BQ20Z95本身的小信号参考地,跟大电路地之间,在采样电阻处单点接地就好了,这里没有画出来0欧电阻,采用一个小铜皮连接即可。
PCB布局的基本原则是大电流回路和小信号回路隔离,大电流回路面积尽可能小。电流采样输入滤波器件尽可能对称摆放,尽可能靠近芯片。走线采用开尔文连接,平行等长等过孔,用信号地进行包围屏蔽更好.