我在使用TPS40210电源管理芯片的时候,用示波器观测8号引脚(GDRV)的控制PWM波形的时候,感觉非常的乱。当我把反馈回路去掉,直接在5号引脚(FB)加一个较为稳定的直流量(相当于在模拟反馈信号)的时候,就会发现PWM波形就是比较理想的矩形波。所以我觉得是在反馈回路上有问题,应该是噪声较大的原因,我自己也在通过各种途径搜索改善的方法,也稍微有了点改进的方案,不过还是想请TI的工程师们给给有效的改进方向。
PS:首次在这个论坛发帖,内容描述不规范或者不清楚还请见谅。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在使用TPS40210电源管理芯片的时候,用示波器观测8号引脚(GDRV)的控制PWM波形的时候,感觉非常的乱。当我把反馈回路去掉,直接在5号引脚(FB)加一个较为稳定的直流量(相当于在模拟反馈信号)的时候,就会发现PWM波形就是比较理想的矩形波。所以我觉得是在反馈回路上有问题,应该是噪声较大的原因,我自己也在通过各种途径搜索改善的方法,也稍微有了点改进的方案,不过还是想请TI的工程师们给给有效的改进方向。
PS:首次在这个论坛发帖,内容描述不规范或者不清楚还请见谅。
建议楼主直接用webench来设计,如果这个器件模型是支持的,那么输入你的应用条件,软件会自动帮你生成对应的器件,并能生成非常直观的波特图,相位俗量也是一个最佳值。实际电路严格按照给定的boom来设计,即使不使用完全一致的生产厂家,只要保证用同类型的器件来代替,器件的大小和关键参数(电感的饱和电流,输出电容的大小和esr)不要相差太多即可。
Hi,我感觉你的调试有问题
首先你在FB脚加一恒定的电平,这一电平是多少?
第二,如果电平低于基准700mv那么comp应该是恒高,如果高于700mv, comp应该是恒低。
两次模拟有差别,鉴于芯片是峰值电流控制,那你一开始的是电压电流双环,后面仅为单电流环。峰值电流控制内环比较器而已,因此类似给定占空比,占空比不变化正常。
欢迎批评指正。
我的建议你实测一下FB引脚波形,PWM变化很可能是你环路不稳定造成的,不一定是FB引脚的原因。
测量也要注意不要引入噪声,最好用差分探头测量,且测量回路越短越好。
Hi John,
可以把你的电路图和相应的元件数值上传一下吗,PM也可以。这样方便我们计算分析和测试验证。
谢谢!