Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202
LMZ14202,Ron=50k,输入12V,输出-5V,输入电容钽电容47uF+陶瓷10uF,输出电容陶瓷(47uF+0.1uF+100pF),为什么高频噪声很多呀,展宽后,噪声波形宽度大概20ns、10nS、5ns都有,不知是否是我的电容的ESR并没有达到要求,所以滤不掉高频噪声。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202
LMZ14202,Ron=50k,输入12V,输出-5V,输入电容钽电容47uF+陶瓷10uF,输出电容陶瓷(47uF+0.1uF+100pF),为什么高频噪声很多呀,展宽后,噪声波形宽度大概20ns、10nS、5ns都有,不知是否是我的电容的ESR并没有达到要求,所以滤不掉高频噪声。
我用LMZ14202单电源12V输入,产生正负5V,给全差分运放供电,系统噪声大10mV,过大了!
我认为,你这不算大,,你这个波形我认为主要是杂讯大了,更改下电容方式滤掉看看。那样就不会高了。
我的理解是:
1、不是你电容的问题。
2、用什么探头测量,如果普通探头,地线端会像天线一样吸收噪声。
更改下电容方式,能具体点吗?是更改电容的类型、还是前后接入顺序、还是容值呢?
zuoya liu2 说:LDO对于这样的杂讯效果不明显,试过的!
LDO在高频处PSRR和噪声特性均不好,是没什么用的。
可以,把你的电路图贴出来吗?我个人感觉这个噪声不是很大,楼主做什么项目呢?要求很高啊。。
电路就是datasheet上的电路,我用这个来给模拟运放供电(正负5V)。
信号特征:幅度1mV,周期性单脉冲信号,信号脉宽10ns,上升时间5ns,下降时间5ns,放大40dB。