This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

包络跟踪电源问题求教

Other Parts Discussed in Thread: LM3290, LM3291

不知道有没有人对包络跟踪电源有所了解。

本人要做一款包络跟踪电源,结构是线性放大和开关放大复合的结构,需要一款降压开关放大芯片

要求:输入电压28V,并且开关管栅极输入的方波信号可以外加,即外部加入占空比时变的方波信号来控制开关管的输出信号大小,另外开关速度要尽量快

向各位求助合适的开关芯片,谢谢大家

  • 有这种IC么???好像现在还没有这样兼容的吧,我没有见到过。抱歉

  • 可以参考下这个芯片LM3290,这个芯片可支持最高20MHz的3G和4G LTE带宽、2.5 v/5 v电池电压。

  • LM3290具体可以到官网了解http://www.ti.com.cn/product/cn/lm3290?keyMatch=包络跟踪电源&tisearch=Search-CN

     

     

    简介如下:LM3290,和其伴随集成电路 (IC) LM3291,是一款具有集成直流-直流升压转换器的 RF 包迹电源调制器 (EM),此器件针对包迹跟踪 (ET) RF 功率放大器 (PA) 进行了优化。 此器件可在不考虑输入电池电压(电池电压低至 2.5V)的情况下实现最大发送输出功率,并且由系统通过 MIPI® RFFE 1.1 进行控制。

  • LM3290,LM3291.

    这两个都差不多的,基本都能够满足要求。

  • 这就是T类放大电路,七十年代末的技术。在二十世纪初有过兴起,现在基本被废弃了。

    这个技术关键要点是想兼顾开关电源的效率和线性电源的低噪音。想法很好,现实却很骨干,由于开关部分的共模噪音不可简单滤除,意味着整个想法的破产。

    现在,D类技术随器件进步而越来越接近线性电路,甚至有低到2mV的能力,一般线性电路都只能望其背。

    好了,到此为止,TI已经有很多产品直接服务于你的项目。只要PCB过关,就能足够好。建议看看D类放大器产品,会有收获。