使用TPS7A4701 芯片,输入27V,输出26.5V,使用过程发现输出异常为8.5V (输出会有波动)。
上图中,左侧LDO输出为8.7V,请问下有可能是什么问题导致的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用TPS7A4701 芯片,输入27V,输出26.5V,使用过程发现输出异常为8.5V (输出会有波动)。
上图中,左侧LDO输出为8.7V,请问下有可能是什么问题导致的?
HI
断开MOS, 看看LDO空载是否正常输出?
另外测试一下LDO 输入输出阻抗是否异常?
1. 断开MOS,LDO空载输出仍然异常;
2. LDO输入/输出阻抗与正常芯片差异不大;
3. 更换新的芯片后,输出正常。
想请教下,该型号LDO的ESD能力,或者防倒灌能力如何? 个人倾向于是由于这两个导致的异常,尤其是倒灌,比如我所示图中8.7V先上电,26.5V后上电导致的? 对于该型号芯片有啥防倒灌措施??
HI
倒灌没有电流限制,只能外加肖特基并联作为保护。
ESD确认是需要注意下,但仍建议确认输入是否有过压可能,包括异常过压和热插拔之类。
HI, 输入没有异常过压,及热插拔问题。测试上电波形发现有倒灌。所以想请教下,该型号LDO输入倒灌的影响及机制是? 为何输出不是完全没有,而是输出偏低?
Hi
纯粹的MOS管的寄生二极管导致的电流可反灌,所以当输出有电压,而输入没有电压就会形成压差导致电流反灌,一般如果存在这种情况,通过会外部并联肖特基作为保护。