Other Parts Discussed in Thread: TPS2838, UCC27201, TL494
如题所示,因为BUCK拓扑结构的降压变换器的MOSFET漏极悬空,所以想问问 那些芯片可以用于BUCK电路?是否都可以用BUCK电路的栅极驱动器????
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
楼主,TI没有单独驱动上管的这种芯片,但是有那个可以驱动桥式电路的芯片,就是一个高侧MOSFET,一个低侧MOSFET,两个驱动信号之间有死区,比如TPS2838/9, TPS2848/9。这种芯片可以用于设计同步buck,楼主可以看一下。
谢谢您回复,具体情况是这样:因为我想设计一个小功率降压电路,考虑功耗和具体情况选择了BUCK电路,因为BUCK电路的MOSFET漏极是浮地点,所以一般的芯片没法用,像IR2110系列的,后来在TI的网上看到一篇文章“驱动器UCC27201上电时刻HO引脚误脉冲的分析及解决”,在该片文章的摘要部分,提到“在隔离DC/DC 电源中经常会使用到带浮地功能的双通道驱动器UCC27201”,里面也说明该芯片可以用于BUCK电路。所以,我就想问,UCC系列的栅极驱动器有哪些都是带有浮地功能的? 然后根据你的情况,是否带有高、低压侧的芯片都上管驱动是否都能取得BUCK,因为我看了下,UCC系列绝大部分都能驱动全桥,半桥?还有就是具体驱动BUCK的时候,低压侧是否直接悬空?
一般来说只要带有高端驱动的芯片都是可以的,但是需要注意最高电压。有些芯片在占空比很少的时候,容易出现上下管直通的问题,需要注意死区等参数。布板也很重要,UCC27201也是不错的选择。
下管用二极管的话,也是可以充电的,但是对BUCK的占空比有要求,如果续流时间太短,充电可能不够,这个时候就可能需要加额外的供电电路了。