请大神给讲讲这个芯片在运行过程中,可以时时看到内存变化吗?怎么看,有什么命令呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你可以给芯片下标准的SBS命令,也可以下扩展的命令,而完整的内容需要进入到全访问模式才能看到,一般只有在烧录或做分析时才需要看这个内容,开发过程中烧好对于的.senc文件后,主要是在flash中进行配置。
在这个链接中下载GaugeStudio for selected single-cell gauges ,配合外部的I2C/HDQ转USB口的EV2300/2400通讯接口转换器就可以在gauge studio中查阅到内部的信息和给相应的指令了。
下载链接http://www.ti.com.cn/product/cn/BQ27741-G1/toolssoftware
如果客户是第一次开发类似的产品 ,建议是先用TI提供的软件来调试,后面配置好以后再和上位机联机调试。
具体的操作步骤请参考evm user guide中的介绍
http://www.ti.com.cn/tool/cn/bq27741evm
以上谢谢!
bq27741 的主要特性与优势:
• 业界首款采用 WCSP 封装并支持集成型高侧 NFET 保护功能的单体电池电量监测计;
• 业界最长的电池使用寿命:Impedance Track 算法可准确报告剩余电池容量、健康状态、充电状态以及电池电压;
• 简化的布局:高侧传感电阻器不仅允许使用通用接地层,还可消除失调与噪声,从而节省成本与板级空间;
• 保护功能:提供高精度故障检测及关断电路,可提高全电池电压使用以及无误跳变充电范围等安全裕度;
• 认证技术:集成型 SHA-1 安全加密与电池 ID 特性可防止系统使用可能出现的假冒电池组。
Gauge Studio 简化电池电量监测计设计
设计人员可通过采用 TI 最新 Gauge Studio 软件工具简化采用 bq27741的电池电量监测设计。Gauge Studio 设计工具的文件量少于 TI 此前软件的十分之一,可大幅降低配置与系统固件开发。
建议使用GaugeStudio for selected single-cell gauges这个软件,配合BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块进行设计参考。