Other Parts Discussed in Thread: BQ24070, BQ24195, BQ24295
前段时间我们用BQ24070作为我们产品的电池充放电管理的芯片,这款芯片使用起来还是比较方便的,但是由于它不支持对外设充电,所以我们又考虑使用BQ24195了,看了BQ24195的芯片资料,现在又如下问题希望能得到大家的帮助:
1.由于我们希望在使用BQ24195的时候最好不要在不需要外部HOST的配置,拟采用Default Mode,在 Default Mode 下(不通过HOST配置寄存器,为默认状态)D+/D– Detection的功能是否可以完成,因为我看到DPDM_EN 该位的默认值为0.
2.在Default Mode下,通过设置外部电阻,使充电电流为1A,那么如果我提供的charge port的最大输出电流为600mA,当使用这个charge port给电池充电时(设备的负载关闭),芯片的Dynamic Power Management 功能会开启吗?如果Dynamic Power Management功能开启,那么Dynamic Power Management会减小充电电流,以保证charge port 输出的电压在4.36V以上?
3. 在Default Mode下,Watchdog Timer是默认开启的,如果我的BQ24195在在Default Mode下,不去管Watchdog Timer 会出现什么后果?
4. 在Default Mode下,fast charging 的时间为5小时,然后将停止充电,由电池给系统供电,不管电池有没有充满。有没有什么情况能够改变这种方式。
5. 在Default Mode下 ,Input Current Limit Detection和D+/D– Detection的关系什么样的?