看了很多ti的资料,基本上都是模糊不清,要不就是不太适合。我要使用铅酸电池做太阳能充电器,因此看了BQ2031,不过有个问题有点搞不明白,根据bq2031的mppt技术手册(Simple MPPT-Based Lead Acid Charger Using bq2031)介绍,增加了一个运放TLC27l2对太阳能分压采样,但是没有接成线性放大电路,而是做成了比较器!那么当太阳能电压在设定值以上时,运放输出低电平,由于二极管的隔离作用不影响原电路的正常工作,但是当太阳能电压小于设定值以下后,运放就会输出高电平,强制提高了BQ2031的TS电压,使得电路充电电流减少,相应的太阳能的端电压就会上升。这问题就来了,如果采用这样的方式,岂不是陷入一个震荡的状态,电路一直在正常与强制减少充电电流之间徘徊?为什么不接成线性放大电路来线性跟踪调节呢?
还望TI技术支持能详细的解答!