This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS92691PWPR

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

您好,目前用 贵司的芯片TPS92691PWPR碰到如下问题:

电路图请参考。想设计一款产品,启动时间在10ms之内。

目前遇到的问题如下:

1.开关机实现方式是否可行

2.开机后总是会烧毁MOS管。

3.我想用一个芯片实现推动两路MOS,每一路用两个L1360电感,这样可以提供每一路至少6A的电感峰值电流,实现输出60V,4A的LED电流。

请帮忙看看问题出在哪里。

JZ-TP0106(V1.0).pdf

  • HI

        输入电容尽量靠近MOS,  注意功率MOS电流足够大,你的电路不是特别清楚,但是要注意不要功率电感并联. 同时就目前的看到的设计而言,没有出现过一个芯片推动2路MOS的。

  • Dear Johnsin:

    目前已经点亮,但是有几个问题需要请教:

    1.我用一个TPS92691推动三路MOS,每一路用电电感是33uH/L13*13*6.5的一体成型电感。

    有几个问题需要请教:

    1.PWM输入,我用240HZ的进入PWM管脚,按照参考设计的上来100K电阻到VCC,串1K电阻到PWM信号,调试发现,当PWM低于10%灯会灭掉。

    这个有办法解决么?

    2.三路输出130W功率,已经实现,但是IADJ不能大于0.4V,大了灯就无法点亮,感觉电流不够,按照芯片规格,这个IADJ最高电压应该可以做到1.24V,这是为什么?

    3.输出电容,设计用的是是10uF/50V  X7R C1206串联,每一个电感电路串联组成的总电容是20uF/100V。贴片陶瓷电容,但是会啸叫,换成电解电容就不会?这是为什么

    4.关于开关机,SS到地会被关闭,这部分有电路可以参看吗?就是实现外部输入N/F信号来开关机电路。

    目前遇到的几个问题:

    1.陶瓷电容会啸叫

    2.PWM调光低于10%会被灭掉,需要知道PWM需要调光这个脚需要的电流,因为我们会多个板子拼接使用,考虑到外部主板的PWM驱动能力,需要考虑如何来处理这个部分而不依赖于外部的PWM驱动能力,

    3.开关机怎么实现,请告知。

    4.需要实现的目的从开机到设置的电流和电压输出要控制在10ms以内。

    0537.JZ-TP0106(V1.0).pdf

  • Hi

        1. PWM低于10%灯灭,你可以通过控制输出PWM输出的处理器芯片来做设置,这个可以通过程序来控制的。

        2.  确认CS电阻上是否有较大的noise?

        3.  注意输出电容的大小,以及ESR,   电感会啸叫,但是一边电容不会啸叫。

  • 1.PWM我想知道PWM每个芯片需要多大的电流?这个决定了电路设计。

    2.电容确实会啸叫,我这边测试三个电感三路,三个MOS驱动的方式,输出功率150W,用陶瓷电容10UF/50V/C1206串联到50UF都会啸叫,但是电解电容不会。电解电容每一路用的是47uF/100V

  • Hi

        三路控制有些问题,例如三个gate输出的驱动负担过大, 其次三路输出,电流控制准确度难以控制。

        如果你确认是电容啸叫,你可以测试一下波形,应该是不稳定造成的。

  • HI

        造成不稳定的原因可能有:  输出电容, layout,甚至驱动等等,只能逐个确认。

  • 目前测试三路MOS还好,驱动能力是够的。但是就是你说的电流不准。

    电流精度没有办法计算得到。

    其他部分都已经OK。

  • Hi

        电流不准,只能确认sesen线路。有可能受layout影响,或者noise影响。

  • 有一个问题,请教下,目前测试稳定性都OK,但是有一个现象,有时候,同样的电源,同样的灯条,如果我用外部ADJ比如调到0.35V,启动不了,灯闪烁下就灭掉了。如果我关掉ADJ电压,然后开启,启动后,再把0.35V的ADJ加在IADJ上,就可以正常工作,这种情况是什么原因?应该如何来解决。

    意思就是开机直接到最亮的情况会闪烁下,就灭掉了。如果开机不用最亮开机,再调到最亮,就OK。是电容小了?还是走线有问题?

  • HI

        确认Vadj=0.35V时,  CSP/N上的sense电阻上是否noise较大?  以及Isens电阻上noise较大导致启动过载保护?