This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ30Z55DBT这个料网站上怎么找不到资料呀

Other Parts Discussed in Thread: BQ30Z554-R1, BQ40Z50

BQ30Z55DBT这个料网站上怎么找不到资料呀

  • 再确认一下型号呢,你说的是这个料? http://www.ti.com.cn/product/cn/BQ30Z554-R1?keyMatch=BQ30Z55

  • BQ30Z55DBT不是一个catalog的器件,所以没有放到网上。如果需要相关的资料,请和TI联系。谢谢!!

  • 可以给个联系方式吗?邮箱?

  • 请直接联系你们公司对应的TI代理商即可。

  • 如果不是指定这个型号的话,推荐使用BQ40Z50,BQ40Z50在BQ30Z55基础上做了很多升级。

  • BQ40Z50数据手册写得简单了点。有几个建议:

    1、外部均衡给出一个电路,在数据手册上充电和放电电流都不小,而使用内部均衡才10mA,那是做秀。对电池来讲是没用的。

    2、BQ2947XX可做为一个选件,其实我看很多余,一方面说明这款电路自信不足,还要加一个炸FUSE的电路。要知道所谓的BMS是相对的,如果使用垃圾电池,怎么也是管控不了的。

    3、这款电路究竟稳定性如何,还待予考验,过去我们买了一盘的BQ77908,做了1K的货全部退货,原因是睡眠了再也醒不过来。要重新上电才能正常。余下的全部损失在仓库里。

    4、就几串的电池组,不要搞得太复杂,希望能设计出给人耳目一新的IC,这才叫TI。

  • 1. 这类电量计对于笔记本应用而言,由于笔记本电芯的一致性都比较好,所以并不需要很大的均衡电流。其次这个内部均衡功能也可以通过外围器件实现更大电流均衡,如果对于其他应用或者电芯一致性不是太好而需要更大的均衡电流,可以在这个基础上通过外加MOS管实现外部均衡

    2 原装的一线品牌的笔记本电池加额外二级保护IC是业界通用做法

    3.BQ77908这个芯片是OBSOLETE状态,我们建议使用其他芯片替换

    4. 2-4串电量计最广泛的应用是笔记本,这种应用对安全通信都有非常严格的要求和规范,所以此类芯片对比纯硬件保护芯片会复杂一些