假如使用3片LM5116芯片,其RT引脚接入相同的外部时钟,
在3个芯片的HO或LO引脚会得到频率、占空比、相位完全相同的PWM信号吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
假如使用3片LM5116芯片,其RT引脚接入相同的外部时钟,
在3个芯片的HO或LO引脚会得到频率、占空比、相位完全相同的PWM信号吗?
RT引脚接了相同的外部时钟源,例如,100KHz,驱动MOS的PWM频率不一样吗?分别是多少呢?
想请教一下您,为什么要使用3片LM5116芯片?按您的接法得到的频率、占空比、相位差别应该不会太大。
1. 上管导通,几个片子是同步的,可以通过芯片手册12页的芯片内部原理可以看出。如果需要错相,外部注入的时钟上升沿错开可以实现。
2. 频率是一样的,但是占空比可能会有细微的差别。
3. 并联均流可以使用输出电阻均流,也可以使用专有的均流芯片。
不知道输出电流需要多大?
Qianyong Zhang 说:想请教一下您,为什么要使用3片LM5116芯片?按您的接法得到的频率、占空比、相位差别应该不会太大。
一般并联的原因是功率做不到,或者效率需求,或者冗余,或者减小纹波等等,谢谢。
qiang zhang7 说:是想并联均流使用,因为MOS的功率达不到要求
如果单单是并联均流,没有必要同步时钟。
可以使用专门的并联均流IC。也可以换用功率更大的MOSFET。
MOS的型号无法更改,想通过并联来获得更大的功率,所以考虑到并联MOS的同步问题