This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

逆变器前/后级IC选型

Other Parts Discussed in Thread: UCC28086, TL494, UC3846, UCC28250, UC2842

12V电瓶输入,200W正弦波逆变器,前级采用推挽升压到400V,后级H桥逆变220V50Hz。求推荐IC型号:

1:前级推挽控制IC求推荐,要电流模式的。(注意初级电流比较大,可达20~30A,另外,尽量不采用电流互感器。)

2:H桥逆变IC求推荐,请问TI有没有逆变器使用的控制器呢?

另外咨询一个问题:

3:UCC28086这个IC,datasheet写着CS的电压最大是0.5V。电流在0~30A能不能使用1mR的电阻呢?(如果使用1mR的电阻,呢么在CS的电压会很小,起不到过流保护。如果过大,损耗又会太大)

  • 推挽用的比较少,变压器,偏磁问题,调试起来很头疼。常用的是TL494,不过是电压模式的。如果用电流模式的话,建议UC3846

    H桥可以考虑用DSP软件做,效果更好。

    1moh的的电流采样信号太弱了,如果PCB处理不好。调试起来很费劲的,环路也不好做。30A的电流,考虑下互感器吧。

  • 你好,逆变器的控制器可以使用我们C2000系列的Real Time Controlle

  • 其实如果有电源经验的话前级可以考虑boost型的变换器。

    如果前级你考虑推挽也可以,可以考虑UCC28250,可以问一下你为什么需要电流模式的吗,谢谢。

  • 既然你想选用模拟的芯片来实现逆变功能,看来你的变换器肯定是非并网了。

    H桥逆变其实我倒是建议你用运放和比较器搭建。而且你需要生成基准正弦波,这里可以考虑晶振,加倍频,加叠加,加滤波实现正弦波生成。谢谢

  • JiaChuang Chen 说:

    12V电瓶输入,200W正弦波逆变器,前级采用推挽升压到400V,后级H桥逆变220V50Hz。求推荐IC型号:

    1:前级推挽控制IC求推荐,要电流模式的。(注意初级电流比较大,可达20~30A,另外,尽量不采用电流互感器。)

    2���H桥逆变IC求推荐,请问TI有没有逆变器使用的控制器呢?

    另外咨询一个问题:

    3:UCC28086这个IC,datasheet写着CS的电压最大是0.5V。电流在0~30A能不能使用1mR的电阻呢?(如果使用1mR的电阻,呢么在CS的电压会很小,起不到过流保护。如果过大,损耗又会太大)

    你好,使用小电阻是可以工作的,但是无限流功能,自己考虑好哦。

  • LIANGPING HU1 说:

    电压模式我害怕偏磁。DSP成本太高。

  • DSP的价格太高。请问有没有专门为逆变器设计的IC 呢?比如国产的EG8010?

  • Frank 1 说:

    其实如果有电源经验的话前级可以考虑boost型的变换器。

    如果前级你考虑推挽也可以,可以考虑UCC28250,可以问一下你为什么需要电流模式的吗,谢谢。

    1:采用boost会导致占空比极高,电流尖峰会很大。必须采用多级boost,但是有降低了效率。

    2:我打算用电流模式是因为推挽电流不同半桥,推挽容易发生偏磁,用电流模式控制器就可以有效防止偏磁。

  • Frank 1 说:

    你好,使用小电阻是可以工作的,但是无限流功能,自己考虑好哦。

    你好。不要限流功能也可以。但是我现在是初级峰值电流33A,有效值电流22A,采样电阻打算使用1mR。1毫欧姆的采样电阻请这么小也行嘛?在空载或者轻载的情况下。

  • JiaChuang Chen 说:

    其实如果有电源经验的话前级可以考虑boost型的变换器。

    如果前级你考虑推挽也可以,可以考虑UCC28250,可以问一下你为什么需要电流模式的吗,谢谢。

    1:采用boost会导致占空比极高,电流尖峰会很大。必须采用多级boost,但是有降低了效率。

    2:我打算用电流模式是因为推挽电流不同半桥,推挽容易发生偏磁,用电流模式控制器就可以有效防止偏磁。

    [/quote]

    你好,首先第一点boost型变换器并不是boost变换器,像推挽等是属于buck型变换器。

    第二条,同意你的担心,电压型主要靠变压器自平衡来调节也是可以的,但是你要用电流型完全消除偏磁也可以。

    谢谢。

  • 我用UC2842时试过小电阻,不会影响正常工作的,电阻具体多小我记不清了,但是这样缺点一个容易被干扰,其次无限流功能,谢谢。

  • JiaChuang Chen 说:

    DSP的价格太高。请问有没有专门为逆变器设计的IC 呢?比如国产的EG8010?

    暂时应该是没有这种芯片的,国产的这颗不知道稳定性如何,暂时没用过,以前在学校做模拟静止变流器都是分立方案搭建的,不好意思,谢谢。

  • TI应该是没有这种芯片的,我以前使用过IR2130,效果还不错,楼主可以看看。。

  • 逆变方案纯模拟的比较少,TI的方案都是C2000的MCU,可以到这个论坛问问