This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近在使用UC2845系列的芯片。
1、型号的区别:各厂家后缀能否给个明细解说。
考虑到启动电流的问题,所以选用了UC2845A芯片。但是TI的UC2845芯片价格居高,所以多方需求价格。有人推荐使用UC2845B。几经查找没有发现TI有UC2845B,只有UC2845A。而ON只有UC2845/UC2845A。ST则有UC2845/UC2845A/UC2845B。
2、同厂家不同后缀区别
UC2845与UC2845A的主要区别在于启动电流问题。UC2845要1ma而UC2845A则只需要0.5mA。这是在手册中能过查到的。
UC2845A与UC2845B的主要区别在哪里呢。还是TI根本就没有UC2845B这个型号呢。那么TI的UC2845B 是不是等同于ON的UC2845A呢,是不是TI 与ON做的芯片没有ST的全面呢。还是为了区分市场呢。
您好,一般芯片晶圆流片成型后 制造出来的成品 第一代一般加后缀A 然后同一核心架构下 如果性能稍有提高 比如二级缓存或者默认频率改了后 会加后缀B 。。依此类推。。。常见后缀ABCD是等几个级别。
TI应该有UC2845B这个型号,至于TI的UC2845B 是不是等同于ON的UC2845A呢,这个得根据芯片手册里面的规格来区分了。毕竟厂商不通,在某些方面肯定是有些差别的。
最后也不能说TI 与ON做的芯片没有ST的全面,因为每个厂商肯定有自己比较有优势的一些技术,也有些地方不太占据优势,芯片的生产肯定是根据自己的能力来的,也不能说没有ST全面,TI的芯片还是非常丰富的。。我们都只是使用了其中的一点点。。
希望对您有帮助。。
一般来说,这个UC2845A与UC2845B在大体上是不会有什么大不同,只是可能在一些方面做了一些改进与完善,如果对于性能要求不是很苛刻,这两个都是可以互相替换的。。
chaosong huang1 说:一般来说,这个UC2845A与UC2845B在大体上是不会有什么大不同,只是可能在一些方面做了一些改进与完善,如果对于性能要求不是很苛刻,这两个都是可以互相替换的。。
我们TI有和UC2845B一样的产品,可以参考TL2845B,谢谢。