你好:
UCC28950 SS/EN 内部使能信号 阈值电>0.55V 使能
我现在想外部使能 5V MCU 系统 IO 5V 上拉之后 直接 联接到 SS/EN端口可以吧
这样不会影响软启动吧
还有同步信号SYNC 不用 悬空是不就可以了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
UCC28950 SS/EN 内部使能信号 阈值电>0.55V 使能
我现在想外部使能 5V MCU 系统 IO 5V 上拉之后 直接 联接到 SS/EN端口可以吧
这样不会影响软启动吧
还有同步信号SYNC 不用 悬空是不就可以了
将MCU的IO口接UCC28950 SS/EN是可以的,但是因为IO口有上拉5V,所以在softstare时除了芯片内部的25uA的充电电流外,5V也会通过上拉电阻给SS/EN脚电容充电,所以会加快。在这种情况下可以加大SS/EN的电容。
事实上采用Open drain的控制口来控制SS/EN就没有这些考虑了,不需要增加上拉电阻。
另外SYNC不用时可以悬空的。
Mr Johnsin 可以请教你个问题不?就是UCC28950的EA+我接的外部运放,然后自带的EA-和COMP短接,让其变为电压跟随器,可是再调节电压的时候,移相时的驱动变得乱七八糟的?请问是怎么回事啊?