This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
USB无法连接到电脑上?
是否有安装了USB驱动?注意以下几点
1,需要管理员权限下安装.
2,所安装的驱动是否支持PC的OS
3,注意使用的USB-I2C/SMbus转换器是否有内部集成上拉电阻 否则需要外部上拉电阻。
以上谢谢!
是否需要装驱动,还有就是有些是需要接上拉电阻的。
连接的方法能不能详细说一下我怀疑我的是不是接错了
驱动需要在管理员权限下安装.注意使用的USB-I2C/SMbus转换器是否有内部集成上拉电阻 否则需要外部上拉电阻。
你右键单机“我的电脑”,点击“设备管理器”,看看USB设备里面有没有unknown device。如果有,那就是驱动没有装好。如果没有,那就是硬件连线问题。
可以去找找驱动,有时候版本旧的驱动反而带的动,建议把条件输入的详细点,然后去找找,说不定能找到,不过我基本都找到过,希望楼主能成功