各位热心的技术人员你们好!我参考数据手册上的DESIGN EXAMPLE 2:
由于学校实验资源有限,部分器件修改如下:
0.36ohm 改为0.33/5W 水泥电阻 ; 15mohm 电阻改为导线短接 ;MOS管为CSD19535KCS ;肖特基二极管为U8100E;DIS/EN接地处理 ;电感L自己绕的用仪器测得大概10uH;
目前测试时没有连入COMP与BP之间的PWMdimming电路。
12V DC输入 初步测试如下:
当接入普通压降1.5~2.0 V电流10~20 mA的发光二极管时(这里串联了7只参与测试)发现二极管以一定频率闪光,输出电压瞬间被拉低到了12V左右.
此时测试如下:
负载RC震荡频率较高这里是截取了GDRV的短脉冲拉大的显示(相对RC频率而言,GDRV大部分时间没有输出)
感觉问题好大,之前用标称值为10uH的小电感空载升压到50V左右,一接负载也是拉下来了,现在换了自己绕的电感空载能升到60V以上,GDRV驱动MOS管的高电平由7.8V,为什么频率这么低3.4HZ这也太小了吧!!而且占空比好像一直没怎么变.
之前想通过调节反馈电阻分压比来调整输出电压大小,发现我调节R23,R13都没什么效果.真是不知道问题出在哪?学生个人能力有限希望大手帮忙分析分析,谢谢