使用TPS54240做车载OBD开发,发热量很大,用的SPEC 41页的推荐电路图。
输入电压在12-16V。输出电压4V左右,电流峰值在2.5A,
想使用WEBENCH® Designer设计,但不知道它的IOUT是指的峰值还是平均值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用TPS54240做车载OBD开发,发热量很大,用的SPEC 41页的推荐电路图。
输入电压在12-16V。输出电压4V左右,电流峰值在2.5A,
想使用WEBENCH® Designer设计,但不知道它的IOUT是指的峰值还是平均值?
1.发热量超级大,是指用手抹的,很热?还是热成像仪测得?
2. 请计算效率和芯片损耗,看是否符合要求。
3.请检查稳定性
4.可否提供webench的设计截图。
Hi
1,手摸,整个PCB都会烫,芯片电感都很烫
2,没用webench,我现在想用请教下输入参数Iout指的平均电流还是峰值电流?
你好,是平均值,理论上输出端电流是恒定直流量,交流量由输出电容承担,谢谢。
Hi
首先注意芯片PowerPad与PCB的充分焊接,并利用PCB GND铜箔散热的设计。
其次,注意你的输出电流如果峰值会2.5A,或者你需要确认一下,最大可能的输出电流,选择电感时,其饱和电流需要大于这个最大输出电流的1.2倍以上。
the coverage of solder under the thermal pad should be 50%-70%
建议测试一下电感的输出电流波形,看看有没有饱和现象,再就是输出是否有震荡不稳定的现象。也可以估算下效率,是否严重偏低?
楼主,如果是按照datasheet上的参考电路,应该是不会有问题的。建议再确认一下,你的电路上所有元件的参数都与参考设计一样,另外,看一下焊接是否正确。
希望能提供SW的波形,看一下PWM驱动是否正常。另外,你用的电感是什么规格的,现在发热是在输出满载的情况下么?