Other Parts Discussed in Thread: UCC27211, UCC27210
用UCC27211驱动MOS管工作,数据手册中说UCC27211需要用TTL输入,用430X149单片机产生两路高电平为3.3V的PWM作为芯片输入,但芯片工作时一直发烫,特别烫,请问是什么问题呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
楼主,你先观察一下输入和输出波形,另外看一下芯片焊接是否有问题。
你好,输入波形是由单片机产生的PWM波,输出也是PWM波,不过在上升沿处有微小的正弦震荡
楼主,你说的上升沿处有微小正弦震荡,是低侧输出还是高侧输出?输出的PWM高电平的电压正常么?你给的PWM工作频率多少?另外,你在低侧先接个MOSFET看看情况有没有改善。
现在输出有震荡的问题解决了,输出PWM波的高电平为3.3V.PWM波的工作频率是40khz。
你额输出PWM的高电平这么才3.3V,检查下UCC27211的供电电压时多少V?是否低于7.8V?
PWM波是由单片机产生的,高电平就是3.3V,而ucc27211好像不能改变PWM的电平值,UCC27211的供电电压是12V
我猜可能首先你这个芯片是电流型驱动型芯片,但是你现在用MOS管驱动,电流可能比较大,所以比较烫。建议你在基级并联一个稳压二极管试试
你好:
UCC27211是可以输入3.3V的PWM信号(UCC27210不行),UCC27211本身一般采用12V供电,输出高电平也基本在12V。另外,如果采用QFN封装的,由于底部有散热焊盘接地,焊接时不注意可能导致输出对地短路,引起发热或烧毁,能否再检查一下是否有正常输出,以及焊接是否可靠。
你好,现在只有低端有PWM波输出,但是高端没有PWM波输出,可以请问是什么原因呢?谢谢了
你好 huaisen Dong,
1、PWM 指脉冲宽度调制,开关频率不会变,但是脉冲的宽度(或占空比)会发生变化;调节开关频率的是PFM,脉宽不变,但是频率会发生变化。这两种调制方式在开关电源中都有采用。
2、UCC27211手册中的变压器是功率变压器,与驱动电路无关,UCC27211的驱动电路中没有变压器,也不需要变压器。
无图无真相,你要将MOS管的驱动波形及输出的波形贴出来,还有关键器件的详细电气参数,不然一切回复都是扯淡。。。。。。。。。。。。。。
是的,开关电源频率就是PWM波的频率,我们没画应用电路图,就是把数据手册上的改了一下,用一片UCC27211,把后续的变压器去掉
那pwm输入电压和芯片电源电压不一样怎么办呢,12v,3.3v,会不会是这个原因呢
你好 huaisen Dong,
UCC27211内部有电平转换功能,不用担心12V和3.3V的问题;MOSFET加散热片是在发热较严重的情况下,如果不发热或者很少,当然也可以不加。
你好,我的板子现在和你也是一个问题,请问你们的板子问题解决了吗?
你好 huaisen Dong,
请问测试的时候是否带有上下两个MOSFET桥,因为没有MOSFET桥的情况下,高侧是观察不到PWM 波形的。40K的频率是没有问题的,开关频率不同会影响自举电容的大小选择。另外,从你的波形上看,低侧输出不是12V吗?
这个接法是没有问题的,不需要变压器,只要MOSFET是上下桥连接即可。把MOSFET桥的电源去掉,只给驱动芯片供电再测试一下,如果还是不正确,可以检查一下MOSFET是否接反了。