This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5116: 能否通过在FB引脚端施加一个线性电压,使得输出电压可调

Part Number: LM5116

我用LM5116做了一个40V输出的电路,现在想使输出可以在一定范围内调节,是否可以通过在FB引脚施加电压实现,是否还有其他方式来实现输出电压可调。

  • HI

        可以的,一可调电压通过一个电阻接到FB脚(原有的分压电阻也是有的), 这样变化的可调电压就会造成输出电压的变化。但是因为这个芯片是外部补偿,所以建议可调的电压范围不要太大,否者容易引起环路不稳定。    例如可以设置15~20V变化,反馈电阻设置17.5V输出,变化的信号可以使得输出在+/-2.5V变化。

        如果输出电压范围比较大的,建议选择不用外部固定补偿的芯片来做, 或者直接用MCU、DSP之类的控制器做数字电源。

  • 你好 谢谢你的解答