This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
线路基本没有问题,有几个地方需要调整下:
1.吸收部分,的R1,C1,如果输入电压很高的话,R1需要增大一个数量级,C1,相应的减小一个数量级。
2.R3,C3的取值太小,输出可能不稳定,需要调节
亲;大家都是从不会到会的。不用谢。
由于光耦的分散性和温漂非常大,因此不能直接用作信号传送。
对于亲的这个电源拓扑;有两个方式可以接成可调稳压输出。
1)用TL431+光耦的模式做二次侧反馈。
2)用辅助绕组稳、调压。
第二种模式更接近亲的用法,典型电路见:http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca087/zhca087.pdf
在3842的反馈端,用电位器叠加偏置量就可以获得线性的调压功能。
你可以计算一下你的输出电压设置为多少V?注意3843的限流Isense脚的限流点为1V,按照你的0.1ohm的电阻来看,在刚启动阶段(你的没有做缓启动),峰值电流可以达到10A,远超过你的电流源,MOS自然就烫了。
嗯,我用了0.5欧姆的采样电阻。还是烫啊。这个软启动具体怎么加啊。我觉得是跟我PI那边的电阻大小与 反馈回来的电阻大小没匹配好有关系吧?具体怎么配?
可以大概的估算一下,你的反馈上面的电阻为10k,参考基准为2.5V,下面的可调电阻大约为750欧就可以出36V了,到时可以微调一下
好贴,学习,现在很少用光耦了吧,成本问题,现在都用辅助绕组做反馈了。线路太麻烦了。还是用集成的比较好点。