This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC28780: 按照应用手册,输入25VRMS时,示波器显示VDD在13/15/18跳变,RUN引脚却没有5V输出,检查了输入回路,并没有短路

Part Number: UCC28780


  • Hi 

          如果提高输入电压呢, 异常是否消失?

  • 按照以往失败经验,提高到38Vdc,芯片可能损坏。您的建议是提高到多少V,我可以试一试。

  • Hi

         你原本设计的输入电压规格范围是多少?

         可以提到到30Vrms看看?

  • 你好 输入提高到30Vrms 并且需要完整电路测试吧? 

  • Hi

       是的,我担心是电压过低造成的过载保护。

  • 你好,输入电压提高到30Vrms,图像从左到右依次记录了VDD/RUN/HVG。看起来似乎仍然触发了某种保护。

  • HI

         那就逐个查各个保护(通过波形确认各个保护信号是否促发芯片保护?)


  • 你好 这里是芯片所有的保护,第一条VDD UVLO似乎与我遇到的问题相关,我可以继续升高电压吗?如果可以,您的建议电压是多少V

  • 你好 我晚上将输入电压提高至180VDC, RUN引脚上电压升至3V 开关管未启动 实在是不知道该怎么做了

  • HI

        你原本设计的输入电压范围是多少?  这个决定你变压器的设计,如果过低电压是会导致异常?

        你可以测试过载,欠压过压等保护,一般芯片保护会导致VDD电压变化,所以Vdd欠压保护是最后需要确认的,你可以外灌VDD看芯片能否正常工作来确认是否欠压保护?

  • 你好 我的brown in电压是110V ,VDD波形达到17.5V以上之后, 始终保持9.8V以上,应该不算异常吧。HVG看起来异常,是因为芯片触发了保护,所以芯片不断重启吗?

  •  第一个是HVG与第二个是VDD电压,请您判断下是VDD异常 还是HVG异常?

  • HI

        应该是的,  如上测试保护信号。

  • 具体步骤是测试哪些呢 有点不知道从哪下手 很急

  • Hi

        通过测试芯片CS脚确认过载保护, 通过测试VS脚测试过压保护等等。