This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

向专家请教200V电压80A电流下的电源管理

TI的专家:

      我以前做过小功率的电源管理 ,但现在要求做一个大功率的电源管理电路,完全没有头绪,请专家指教。

          输入为电压170-230V的电池,输出电流40-80A。要求可对电流进行检测,检测精度0.2A ,可在电流输出不正常时切断电源。

          请专家给予指点。

  • 大电流检测比较单一,无非三个方式:分流器,霍尔传感器,互感器测量。精度都足够。

    亲可以按速度成本等因素选择最合适的。最后将测得量用比较器比较书橱即可

  • 80A输出,精度为0.2A,达到了千分之2.5,要求还是比较高的。如果用电阻(分流器)采样的话,要求阻值不能太小,不然精度达不到,大电流下损耗也比较大。

    如果对成本要求不高,试试霍尔,,控制也简单,再做一个继电器,或者电子开关,到达你的限定值就断开就可以了

  • 亲;千分之一误差的75mV标准分流器大把的,这都是工业界的标准件。温漂不大于50PPM。

    只有优于万分之一误差级别的需要用定值分流器。

  • 小功率的是反激,大功率就是正激,推挽,全桥半桥等,看你怎么个选择和应用场合 了。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。