求大神帮我看下这个PWM DIMMING这个引脚的作用。若当Q3导通和关闭会造成什么?会改变输出电流吗?而电流的改变不是取决于Vref/r6吗?。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亲;由于LED在不同电流下的色温有差异,且在弱电流驱动下亮度不一致。因此;如果可能,不建议宽范围的调电流。
40210有PWM调光模式;建议用此调光,直接逻辑控制即可,分散性及色温差都都可解决。只有深度达到1%左右时,由于PWM方案可能有频闪现象,才需要加入电流调光。
电流调光有两种方式:
1)COMP脚电压限幅 用稳压管这类器件限幅即可,稳压管可以串联信号MOS等开关作为调光限幅执行器件。
2)在电流反馈脚注入偏置信号 如同运算放大器做的加法器一样,用模拟量通过电阻加权;向电流反馈端注入偏置信号。