关联贴:www.deyisupport.com/.../68129.aspx
在LM5030的手册中(AN-1305 LM5030Evaluation Board)有这样一张图:

在图中的标记时刻,输出整流管(截止的那一个)两端的电压在75V输入时应该是V9-V7=40V,为什么输出整流管的选型却是MBRB3030CTL(30V, 15A)呢?
谢谢!
另外对于V5和V9产生的原因能否做详细的解释?原帖中说是漏感,但是我理解不同,漏感形成的尖峰应该是MOS关断瞬间的脉冲尖峰才对。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关联贴:www.deyisupport.com/.../68129.aspx
在LM5030的手册中(AN-1305 LM5030Evaluation Board)有这样一张图:

在图中的标记时刻,输出整流管(截止的那一个)两端的电压在75V输入时应该是V9-V7=40V,为什么输出整流管的选型却是MBRB3030CTL(30V, 15A)呢?
谢谢!
另外对于V5和V9产生的原因能否做详细的解释?原帖中说是漏感,但是我理解不同,漏感形成的尖峰应该是MOS关断瞬间的脉冲尖峰才对。
亲;我们可以这样近似的看,变压器每一匝对外都有电容,自己也有电感。没和别的绕组耦合的;就是这匝线的漏感。这样变压器绕组被高频等效成了一个电感一个电容;再一个电感和电容组成的T型链。
当MOSFET快速通的时候,由于每匝电容的影响,临近出口的线圈先流过电流,后面再逐渐向力扩散。
亲;当临近出口的第一份绕组流过电流时;它就会在二次感应出电压。由于这是的变比不是全变压器变比;只是部分一次绕组和二次耦合,感应电压自然会高出设计值;这就是最初的二次过压。MOSFET开的越快;二次过压越高。
由于变压器中的每部分绕组对外都有电容,所以;MOSFET开通过程也是它们复杂的RLC过渡过程,MOSFET开的越快,这个RLC过程的Q值也越高,过压也越剧烈。
非常感谢!
尖峰的部分我理解了
整流二极管那个问题有疑问
你说“这个演示板是3.3V输出,是通过变压器降压后整流的,整流管承受电压和输入电源没直接联系。”
3.3V输出实在整理经过电感以后,在图中的红圈时刻,截止的那一个整流管的反向电压难道不是V9-V7吗?
整流后的电压不是3.3V的,而是变压器输出电压-整流管的正向电压,如果整流后就是3.3V,电感不就没用了吗?所以我觉得反向截止的那个整流管的反向电压就是2倍的变压器输出电压