This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC27324的Output resistance high有30欧姆,损耗大?

Other Parts Discussed in Thread: UCC27324

给窄脉冲驱动的时候是不是驱动电压跌落特别严重?损耗是不是很大?

因为项目中需要能给出10%的占空比,不是很清楚能不能正常给出12V驱动

  • 30欧姆的高输出阻抗只在于当UCC27324驱动输出高电平时,给MOS G极充电,30欧姆可作为一个限流效果,而这个时间(驱动上升沿)的时间是很短暂的,功耗不会很大,也不会出现严重的电压跌落,高电平输出与VDD差异只有0.3V左右。

    关于芯片功耗的计算见datasheet第十一页:www.ti.com.cn/.../ucc27324.pdf

  • 你好!谢谢你的回答。

    我还有些困惑,因为我的占空比很小,100kHz 8%,8us左右,用PSPICE仿真的时候用的是Intersil提供的模型,改了一下里面PMOS的Rdson为30,仿真的电压跌落很严重。

    你说到30欧姆可以作为限流效果,那我MOSFET的十几欧姆的栅极电阻是不是可以不用接了?

  • 你好!谢谢你的回答。

    我还有些困惑,因为我的占空比很小,100kHz 8%,8us左右,用PSPICE仿真的时候用的是Intersil提供的模型,改了一下里面PMOS的Rdson为30,仿真的电压跌落很严重。

    你说到30欧姆可以作为限流效果,那我MOSFET的十几欧姆的栅极电阻是不是可以不用接了?

  • 上臂MOS的Rdson是30ohm, 这个作用时间只是在UCC27324drive输出为高时给晶体管(MOS)充电,一旦到达饱和,实际上处在Duty On的时候虽然MOS处于导通,并无电流流过MOS, 而我们谈到的压降就是这个时候的,所以这个压降是非常小的。见datasheet参数说明:The output resistance is the RDS(ON) of  the MOSFET  transistor  when  the

    voltage on the driver output is less than the saturation voltage of the bipolar transistor.

    所以这个Rdson定义的实际上是在充电过程中芯片内PMOS的导通阻抗,而在仿真中PMOS的Rdson实际定义可能是常见的MOS 栅极电压高出Vth时的导通电阻,这个电阻是非常小的,一般毫欧级别,在您的这个仿真中采用的Rdson应该是后者。

    在实际的设计中,有的时候也是可以不用增加外部栅极电阻的,见如下设计:www.ti.com/.../slur739.  要实际考虑。

  • 你在仿真的时候,驱动的是什么型号的MOS管,该MOS管的输入电阻是多大的?

  • 2.4Ohms的栅极电阻,输入电容5.4nF,200V的英飞凌MOS

  • 我刚看了一下PDF文档,可能你的理解是错误的,这个驱动IC的峰值电流是4A,要是有30欧姆的内阻,那供电电压其不是要达到120V才能达到这么高的峰值电流?你注意看一下30欧姆的是有测试条件的,不是在驱动的管子处于完全导通状态下。因此你将MOS管的内阻设置成30欧姆肯定是不对的。你将内阻设置成0.1欧姆仿真实验一下。

  • output resistance high 有30欧姆是正确的,但不会引起损耗大。这是因为,驱动部分是由BJT 与MOSFET 并联构成,主要的驱动电流由BJT提供,可以参见规格书首页的内部框图。

  • 又看了一下示意图,有以下疑问请专家解答

    1、为什么采用BJT跟MOS管并联?

    2、这个输出阻抗30欧姆,到底代表的是什么意思?是MOS管的输出阻抗还是驱动部分整体的阻抗?前面Johnsin Tao提到“这个作用时间只是在UCC27324drive输出为高时给晶体管(MOS)充电,一旦到达饱和,实际上处在Duty On的时候虽然MOS处于导通,并无电流流过MOS”那么这个时候阻抗是多少?30还是远小于30?

  • 1. 采用BJT与MOS管并联的主要作用是BJT在开通的时候提供大的驱动电流,MOS在关断时候提供低的栅极-源极阻抗,使得主开关管可靠关断,另外MOS的体二级管对主开关管栅极的undershoot/overshoot起箝位作用。

    2.输出阻抗30欧姆是指在BJT没有进入饱和状态下,MOS管的导通电阻.